处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果新专利让你丢掉充电宝!

苹果新专利让你丢掉充电宝!
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-10

“不是在充电中,就是在准备充电的路上”这是很多现代人的真实写照。笔记本、平板电脑、智能手机、Kindle阅读器、蓝牙耳机......为了能够在移 动中使用,每一种移动设备都配备了电池,因此设备的主人需要随时随地对设备进行充电,以免电量耗尽,与电池电量的斗争似乎没有终止的希望。

 

我们回顾一下手机用电池的历史:

 

  • 镍镉电池(NiCad)--在1980年代和90年代广泛应用,由于镍镉电池有记忆效应,所以在充电之前一定要保证电量用尽。
  • 镍氢电池(NiMH)--没有记忆效应、与镍镉电池相比,体积更小,充电速度更快。
  • 锂电池(LIB)--没有记忆效应,这三种电池充电速度快,体积小,不过使用存放不当有起火或者爆炸的可能。

 

现在新出现了一种氢燃料电池(Hydrogen Fuel Cells)有望取代锂电池,成为移动设备的标配。长期跟踪苹果公司动向的爆料人发现苹果近获得了一项专利授权,《采用燃料电池系统给移动计算设备供电 (Fuel Cell System to Power a Portable Computing Device)》

 

采用燃料电池,可以大大降低充电的频率,笔记本或者手机充一次电可以用好几天甚至几周。下图就是苹果专利的框图。

 

US Patent #20150239280

 

 

在这个专利中,充电接口采用的是Mag Safe接口,这种接口只用于苹果的MacBook系列笔记本上。不过有一家英国公司Intelligent Energy已经开发了一种氢燃料电池,可以用于iPhone 6,由于燃料电池会散发出水蒸气,所以如果需要安装这种氢燃料电池,需要在iPhone 6的背板上开孔。

 

燃料电池系统也配备了控制与通信的功能,以控制输出电压以及与移动设备进行通信,如下图所示。

 

 

一些人猜测Intelligent Energy正在与苹果合作,致力于将燃料电池商业化,该技术将会用在MacBook与下一代的iPhone上。不管是由苹果提供,还是由 Intelligent Energy提供,氢燃料电池正在向我们走来。它带来的好处也显而易见,大家终于不用天天把手机插在充电器上或者拖着一个充电宝了!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次