处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

女排决战之夜为何如此清晰?揭LED灯光布局的大学问

女排决战之夜为何如此清晰?揭LED灯光布局的大学问
来源:云知光照明微课堂 时间:2015-09-08

时隔11年,事实再一次证明了中国男足和中国女排都咬紧牙关在各自岗位上苦苦坚持数载,只不过是两个极端。

就在昨晚,中国女排再夺世界杯冠军,让我们像中国女排一样奋斗吧欧耶!
 

 

 

你说比赛那么紧张,瓶子同学居然还能经常分神去犯职业病还有救吗?不断企图通过镜头打量比赛场馆的灯光,在直播镜头中照度又高又均匀的光线,让摄像机可以清晰捕捉运动员的每个细节动作。作为重要的配角,布灯是如何实现的呢?
 

 

直播中不好看出来布灯方式,新浪体育中的照片可以看一下:
 

 

一圈圈的灯环绕着场馆,似乎看不出所以然?非也,留意到中间间隔有疏密和暗区吗?

瓶子今天就来跟大家聊聊这种世界顶级的排球比赛,需要符合规格电视转播比赛场地的LED照明设计。

前方高能,其实看到这里你就可以转发朋友圈显示自己的专业了。

我们先来看一个高规格的排球比赛场地平面图是怎样的,图片看不清?可以下载了拉大看,不过其实没关系,你知道它大概形状,然后知道很专业就是了。
 

 

再来看排球场地照明的相关标准,以我们国内常用的 JGJ153-2007 《体育场馆照明设计及检测标准》为例。

 

 

要做排球比赛场地的照明设计,就要按照不同等级照明标准,我们直接看我们今天要聊到的第 Ⅵ 级 HDTV 转播重大国际比赛(奥运会以及昨天这种世界级赛事)。

先看照度要求:

Eh 表示水平照度,无要求;

Evmai 表示主摄像机方向垂直照度,要求 2000lx;

Evaux 表示辅摄像机方向垂直照度,要求 1400lx。

再看均匀度要求:

Uh表示水平照度均匀度;

Uvami表示主摄像机垂直照度均匀度;

Uvaux 表示辅摄像机垂直照度均匀度;

U1 表示小照度与照度之比;

U2 表示小照度与平均照度之比;

Uh、Uvmai、Uvaux 的 U1/U2 分别是 0.7/0.8、0.6/0.7、0.4/0.6。

看完照度和均匀度,我们看光源的显色指数和色温,以及眩光指数。

Ra 表示显色指数,要求 ≥90;

Tcp 表示色温,要求 ≥5500K;

GR 表示眩光指数,要求 ≤30。

看到这可能有人会问:摄像机垂直照度是什么鬼?
 

 

图中蓝色的面模拟的是照度计的感光器,感光器对准摄像机方向的照度,就是摄像机方向垂直照度。

转播比赛中的测评指标多为垂直照度,足够的垂直照度能让摄像机捕捉到运动员的动作和面部表情,看下图:每一个脸都非常清晰自然,动作亦然。
 

 

好了,标准跟概念都弄清楚了,接下来我们就要实操了,说一万遍不如做一遍是瓶子的风格。

看下面图纸(觉得不够清晰可以下载拉大看),青色的线条是用来装灯的马道(今儿不跑马,跑灯的轨道)。

 

 

上图:紫色标注 CAM1 和 CAM2 分别是主辅摄像机的位置,负责主要比赛场景的捕捉。至于你们在前面场地详图里看到的那些小摄像机我们归为场边摄像机和移动摄像机(专门负责捕捉细节和特写),这些摄像机的垂直照度我们可以用四方向垂直照度来计算。

打开 AGI32 软件,导入这个高大上的图纸。并布置好计算网格。

 

然后我们就要开始选灯了,鉴于这种照明设计属于特种类别,因此直接进入选灯环节,对于这种类型的体育场馆室内馆,我们通常用 1000W 金卤投光灯,窄中宽多种角度配光配合使用。

现在我们要找一款 1000W 的投光灯,上哪里找?

瓶子正在电脑上写文章,所以随手打开 PC 版的嗖嗖:
 

 

打开嗖嗖选灯首页,在场景选灯里找到体育(小图标正好就是个排球场),在列表里出现了好多灯具,刚好款就是我们要找的 1000W 金卤投光灯:
 

 

然后进入下载这款灯的 ies 文件。同样再找到这款灯的其他配光,下载 ies 文件。

接下来,我们将灯具 ies 文件导入 AGI32 软件。

 

然后就是布灯计算了。

一般布灯方式,都是在运动场地进攻方向的两侧,尽可能避开有可能的眩光对运动员视线的干扰,如下图所示:

有人问:看刚才张图,好像是是一圈都有灯的?

好问题,其实原理与我们常规室内布灯一样,因为场馆够高,足够的高度能让光线尽可能下照角度更多,可以有效减少灯具照射的直接眩光,看下图,灯具发光“穹顶”一样拱照着场地:
 

 

回到我们的模型,沿着马道布上灯,调整投射方向,然后计算,就能得出结果了,如果对结果不满意,就继续调整灯具的数量或投射方向,直到结果满意为止。

我们来看这个案例的计算结果。
 

 

瞧,不论是照度值还是均匀度还是眩光值还是照度均匀度梯度,都达到了标准规定的要求。

就像这个角度看过去的场地一样。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次