处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

爱立信在香港演示首个端到端LTE 广播解决方案

爱立信在香港演示首个端到端LTE 广播解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-09-13

    爱立信与Qualcomm Technologies在中国移动香港的商用网络上成功演示首个端到端LTE 广播解决方案。

    爱立信的LTE 广播解决方案将视频体验提升到新的水平

    2014年9月10日,爱立信(NASDAQ:ERIC)与Qualcomm Incorporated的全资子公司Qualcomm Technologies Inc.合作,于Qualcomm Technologies 3G/LTE峰会期间,在香港会议展览中心通过中国移动香港的商用网络成功进行了首次端到端LTE 广播演示。

    该演示展示了LTE 广播的性能,以及LTE 广播同时将视频内容无缓冲地串流到多个用户的能力。该演示在中国移动香港的网络上成功操作并测试,向终端发送了并发视频和超大视频文件。LTE 广播将终端用户的视频体验提升到了全新水平,带来出色的服务和品质保证。此次演示网络解决方案采用爱立信屡获殊荣且在全球范围可用的端到端LTE广播解决方案,包含无线接入网络、核心网和服务层,包括管理和配置功能。同时本次演示由Qualcomm Technologies的LTE 广播综合解决方案支持,该方案专为增强型多媒体广播多播服务(eMBMS)开发,包括芯片组、广播中间件、多媒体服务,以及针对LTE 广播应用开发的已验证接口。

    爱立信预计,到2020年联网终端的数量将达到500亿部,其中150亿部将支持视频功能。2014年爱立信消费者研究室《电视和媒体趋势报告》显示,视频流媒体目前和传统电视的观看水平基本持平,有75%的消费者每周多次观看流媒体内容,而有77%的消费者每周多次观看固定的广播电视节目。

    爱立信香港及澳门地区总裁Laurence McDonald表示:“爱立信的LTE 广播解决方案充分利用了我们在无线、内容管理、视频压缩和视频传输领域的独特的经验和专长,提供了一个完整的端到端解​​决方案和生态系统,使运营商能够应对LTE网络上视频流量不断增加所带来的需求和挑战。通过提供新的服务和新的商业模式,这项技术会带来创造新营收的机遇。今天的演示成功证明了LTE 广播服务正在香港市场全面展开,包括网络容量、解决方案和终端等各方面所需要的支持。”

    Qualcomm Technologies, Inc.产品管理高级副总裁Raj Talluri表示:“Qualcomm Technologies期待继续与爱立信合作,向运营商、内容提供商、设备制造商和消费者展示LTE 广播的独特潜力和优势。我们非常高兴能与爱立信共同进行这次演示,它展示了真正的端到端LTE 广播解决方案,能以更可靠和更高效的方式提供高质量的视频内容,带来超乎寻常的用户体验。”

    LTE 广播使运营商能够在单播难以有效应对的人员密集地区通过LTE网络向移动终端传输高品质内容。它为广播商和运营商开辟了一个联手向消费者提供高品质内容,从而带来卓越用户体验的机会;同时为运营商提供了一种能以更高效的方式利用网络的方法。爱立信拥有独特的端到端解决方案,将增强型多媒体广播多播服务(eMBMS)、高效视频编码(HEVC)和MPEG DASH结合起来。HEVC可节省达50%的带宽,MPEG DASH能够简化视频的适应性并使之标准化,是单播和广播的独特解决方案。

    该解决方案支持一系列具体应用场景,包括体育赛事、音乐会等活动的直播,到向出租车、户外广告牌、公共展示牌等数量众多的数字标牌推送广告内容,以及软件更新和应急广播。

    爱立信利用其全球的知识积累及技术专长提供完整的定制化LTE 广播解决方案,以满足客户特定需求。借助全球化的工作方式,爱立信的咨询团队和系统集成团队能够为地区团队提供能力积累和范围界定方面的指导。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次