处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

用两万颗传感器打造的触控板,有多敏感?

用两万颗传感器打造的触控板,有多敏感?
来源:爱范儿 时间:2015-08-28

这是一块 IPad 大小的外接式触摸板,名叫 Sensel Morph,来自 Kickstarter。Sensel Morph 内置的科技与主流数码设备上的触摸屏不同,触控并非通过电容屏实现,当然也不是电阻屏。它采用了魔性的两万枚传感器,间距仅为 1.5 mm,支持 16 点触控。
 

好处是什么?这两万个传感器,每一个都能感知 5g – 5kg 的压力。无论是用手指还是画笔,都能用这块板子对设备进行输入。
 

毛笔书法、素描、打字都不在话下。更喜欢用纸吗?那就用这个来做垫板,视频中一位画家将白纸放在 Sensel Morph 上作画,纸上画完同时也生成了数字图片,堪称神同步。如果用上 Dev.Cable 连接到 Aduino 上,更是可以接入无数的开源硬件扩展功能(例如 DJ)。

打字的时候,在触摸板上没有反馈,会有种敲桌子的感觉,手感应该与新 Macbook 键盘类似。Sensel Morph 也准备了用途各异的橡胶磁力面板,既能提升手感,又能优化不同场景的使用体验。产品支持这三种连接方式:

Micro USB – 电脑

Dev.Cable – Adruino

蓝牙 – 手机、平板

魔性、敏感如斯,定位绝非儿童玩具,价格当然不便宜。Sensel Morph 在 Kickstarter 上目前便宜的套餐为 389 美元两台(约 1250 元/台)。
 

我非画家,想到用触摸板作画总会浮现出这样的画面

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次