处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

士兰微电子推出AC-DC SSR 6级能效解决方案

士兰微电子推出AC-DC SSR 6级能效解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-09-13

    杭州士兰微电子近期推出了AC-DC原边反馈(SSR)的6级能效解决方案芯片SDH6963/SDH6964,适用于10~18W中小功率适配器、机顶盒电源等应用。两款芯片内置高压启动功能,待机功耗满足30mW@230Vac;采用多模式控制,均衡提升高低压及全负载效率,满足六级能效及COC5.0要求。

    SDH6963/SDH6964采用了士兰微自主专利的高压启动专利技术,省略了启动电阻等外围,有利于降低系统待机功耗和提升轻载效率,同时可实现快速启动。该技术已广泛应用于士兰微电子AC-DC,LED照明等电源管理产品系列。

    芯片采用了PWM+PFM+Burst的多模式控制方法。在重载条件下,工作在PWM模式;在轻载条件下,工作在PFM模式;在极轻载模式或空载条件下,电路进入Burst模式,同时关闭部分功能模块,尽可能降低开关损耗和芯片静态功耗。芯片能够自动检测负载状态,在不同负载条件下,采用不同的工作模式,可均衡提升转换效率和降低待机功耗。

    芯片还内置了电流采样电阻,进一步减小了系统损耗以及简化外围。另外,芯片也使用了士兰微的抖频专利技术,优化了EMI特性,内置补偿优化OCP高低压一致性。

    此外,SDH6963/SDH6964还具有欠压锁定,过压保护,过载保护,原线圈异常过流保护和过温保护等多重保护功能,以确保芯片及系统在各种异常状态下安全工作。

    两款芯片的具体指标如下表所示:


    芯片基于士兰微自有工艺制造,采用DIP8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点,有利于用户精简布局,降低开发和制造成本。

    AC-DC今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率,士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,不断推出新品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次