处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

神级经典设计案例:用ARM和FPGA搭建神经网络处理器通信方案

神级经典设计案例:用ARM和FPGA搭建神经网络处理器通信方案
来源:互联网 时间:2015-08-19

引言

人工神经网络在很多领域得到了很好的应用,尤其是具有分布存储、并行处理、自学习、自组织以及非线性映射等特点的网络应用更加广泛。嵌入式便携设备也越来 越多地得到应用,多数是基于ARM内核及现场可编程门阵列FPGA的嵌入式应用。某人工神经网络的FPGA处理器能够对数据进行运算处理,为了实现集数据 通信、操作控制和数据处理于一体的便携式神经网络处理器,需要设计一种基于嵌入式ARM内核及现场可编程门阵列FPGA的主从结构处理系统满足要求。

1人工神经网络处理器
1.1人工神经网络模型
人工神经网络是基于模仿大脑功能而建立的一种信息处理系统。它实际上是由大量的、很简单的处理单元(或称神经元),通过广泛的互相连接而形成的复杂网络系统。早的神经元模型是MP模型,由输入X、连接权值W和阈值θ、激活函数f和输出O组成,如图1所示。



图1人工神经元的MP模型


神经元j的输出为:



式中:netj是神经元j的净输入,xi是神经元j的输入,wij是神经元i到神经元j的权值,θj是神经元j的阈值,f()是神经元净输入和输出之间的变换函数,称为激活函数。[1]

后来的各种网络模型基本都由这几个因素构成,例如图2的三层BP神经网络模型。



图2三层BP神经网络模型


三层BP网络的标准学习算法如下[2],当网络输出与期望输出不等时,存在输出误差E,定义如下:





容易看出,各层权值调整公式均由3个因素决定,即学习率η、本层输出的误差信号δ以及本层出入信号Y(或X)。其中,输出层误差信号与网络的期望输出与实 际输出之差有关,直接反映了输出误差,而各隐层的误差信号与前面各层的误差信号都有关,是从输出层开始逐层反传过来的。

神经网络的训练学习的过程就是通过不断地调整各个节点的权值,使输出误差达到小,终获得稳定可靠的权值,实现网络的预定功能。

1.2人工神经网络的FPGA实现
算法公式实际隐含着各种运算过程,乘累加计算、激活函数及其导数的计算和逻辑运算是3种必不可少的运算,因此FPGA的实现主要是各种运算器的设计和连 接。处理器要处理各种类型的数据,样本数据X(训练样本、实际样本),网络参数(学习速率η、每层神经元个数n等)和权值W是必不可少的。网络参数和初始 权值用来对网络初始化,训练样本用来训练网络学习,后在网络应用阶段对实际样本进行处理。



图3神经网络的运算模块和数据存储结构图


图3展示的是FPGA神经网络处理器的主体部分:存储模块和运算模块。根据网络的结构特点,连接权值处于各个神经元节点的连接处,与各自的权值运算结构一 一对应,为分布式,所以分布式存储器WM中存储权值数据;样本数据统一从网络的输入层进入网络,故DM中存储样本数据;MAE是处理器的运算部分。

2通信硬件设计
2.1系统整体架构
系统整体结构框图如图4所示,分为ARM端和FPGA端两个部分。ARM端有两个功能:一是从内存中读取已有数据,通过DMA方式下载到FPGA端,按照 数据类型将数据下载到不同的存储设备和存储空间;二是对FPGA进行控制,主要是各种中断操作。FPGA端的功能是接收ARM传送的数据,存储数据,并在 微程序控制器的控制下进行运算处理,后把结果上传给ARM.



图4系统整体结构框图


ARM端以S3C44B0X芯片为核心,外部扩展各类设备构成。S3C44B0X是三星公司的16/32位微处理器,片内集成了ARM7TDMI核,并在此基础上集成了丰富的外围功能模块,为嵌入式设备提供一个低成本高性能的方案。

S3C44B0X拥有4通道的DMA控制器,两个ZDMA,连接于SSB(三星系统总线);另外两个BDMA,连接在SSB和SPB(三星外围总线)之间 的接口层。其中ZDMA可从存储器到存储器、存储器到I/O设备和I/O设备到存储器传送数据。DMA操作由S/W或来自外部请求引脚(nXDREQ0 /1)的请求来启动。[3]

在DMA操作中,通过配置DMA特殊功能寄存器来实现对DMA的控制,如图5所示。



图5 ZDMA控制器框图


FPGA端的组成为FPGA芯片和扩展存储器。按处理数据类型的不同设计不同的存储结构,具体如下所列。神经网络的结构参数存放于控制寄存器组,初始权 值、稳定权值存放于分布式存储器,其他参数(学习速率、学习速率调整因子等)存放于专用寄存器组A中,处理结果存放于专用寄存器组B中,样本数据存放于扩 展存储器SD卡中。



以上所述的存储体,除扩展存储器外其他结构都在FPGA芯片内部设计完成。采用这种设计是基于FPGA片上存储资源的使用情况:①FPGA的配置文件占 用;②分布式存储器占用;③各类寄存器组占用。当样本数据数量较大时会占用比较大的空间,FPGA芯片将不能满足,因此不能把样本数据存储在片上,而是存 储于扩展存储器。

2.2硬件连接
从上面的介绍容易发现,ARM芯片的通信对象是基于SRAM工艺的FPGA芯片上的存储体。因此,FPGA芯片作为存储设备时,ARM芯片可直接与其相连。ARM与FPGA硬件连接示意图如图6所示。
 



图6 ARM与FPGA硬件连接示意图


ARM与FPGA的片上存储体的地址总线连接设置为12位,足够存储和寻址需求。

数据总线的宽度为28位。神经网络处理器的数据精度为16位[4],FPGA样本数据寄存器还有12位外部扩展存储器的地址数据,因此整个数据总线的宽度为二者之和。除样本数据寄存器之外的片上存储体,数据线占用28位数据总线中的低16位。

控制总线包括ARM端的片选线nGCS6和读/写控制线。对ARM相应的寄存器进行配置可激活BANK6(FPGA片上存储体)和读/写数据。

根据数据存储位置的不同,硬件连接可分成两方面。如图7所示。



图7 FPGA端部分硬件连接示意图


,存储位置为FPGA端的外部扩展存储器。①ARM与FPGA通过12位地址总线、28位数据总线及控制总线直接相连,数据写入样本数据寄存器。②样 本数据寄存器的28位数据按照12位地址数据、16位样本数据,通过FPGA与外部扩展存储器之间的12位地址总线、16位数据总线,在存储控制模块的控 制下,把样本数据写入扩展存储器。因此,把样本数据寄存器分为两部分,低16位为样本数据,高12位为该样本数据在外部扩展存储器的存储地址,如下所示。



第二,存储位置为FPGA的片上存储体。ARM与FPGA通过12位地址总线、28位数据总线中的低16位、控制总线直接相连,控制寄存器组、专用寄存器组、分布式存储器连接在这些总线上面。

片上集成存储系统采用统一编址的方式,其优势在于可以通过ARM芯片的DMA方式进行数据传输,既可以提高传输速率又能够释放CPU.外部扩展存储器因为只受FPGA控制而采用独立编址,但地址域的设计接续片上集成存储系统的地址,如此方便操作。

 

3 ZDMA控制设计
ARM端与FPGA端的数据通信如图8所示,分为3个阶段:

①网络初始化阶段的数据通信:配置网络初始化数据。a)需对网络训练执行阶段②,b)否则执行阶段③。

②网络训练阶段的通信:下载训练样本数据,训练完成上传稳定的权值。

③实际应用阶段的通信:下载实际样本数据,上传处理结果。

每一个阶段都是在ZDMA的方式下进行。每一个阶段完成后都会进入中断,提示本阶段完成并进行下一步操作。



图8 数据通信阶段流程图


3.1下载数据时ZDMA的配置
按照是否为样本数据,通信可分为两个阶段:一是面向FPGA片上集成存储系统的非样本数据通信,二是面向FPGA片外扩展存储器的样本数据通信。

本设计使用ZDMA0、ZDMA1两个通道中的一个。与ZDMA有关的特殊功能寄存器有:

ZDMA控制寄存器(①ZDCONn):主要用于对DMA通道进行控制,允许外部DMA请求(nXDREQ)。

ZDMA0/1初始源/目的地址和计数寄存器、ZDMA0/1当前源/目的地址和计数寄存器。

ZDMAn初始/当前源地址寄存器(②ZDISRC、③ZDCSRC):初始源地址为数据在ARM芯片内存的存放地址;当前源地址为即将传输的数据的内存地址,值为初始源地址+计数值。

ZDMAn初始/当前目的地址寄存器(④ZDIDES、⑤ZDCDES):分为两个阶段:阶段传输非样本数据时初始目的地址为BANK6的起始地址; 当前目的地址是变化的,为初始目的地址+计数值。第二阶段传输样本数据时初始目的地址也是当前目的地址,为样本数据寄存器的地址。

ZDMAn初始/当前目的计数寄存器(⑥ZDICNT、⑦ZDCCNT):初始值为0,当前值随着传输数据的个数逐一递增,直至达到所有数据的数量。样本数据和非样本数据的传输分两个阶段进行,各自独立。

从这个过程中可以看出,配置ZDMA时需考虑FPGA端存储结构体多样性的问题。

3.2上传数据时ZDMA的配置
神经网络处理器的稳定权值和处理结果存储在FPGA上统一编址的专用寄存器组B中,不存在存储结构体多样性的问题,所以上传数据时ZDMA的配置相对简单:

初始源地址即专用寄存器组B的起始地址,每传送一次数据专用寄存器组的地址指针+1并作为当前源地址。

初始目的地址为要存放数据的内存块的起始地址,每传送一次数据内存块地址指针+1并作为当前目的地址。

计数寄存器的初始值为0,每传送一次数据其值+1,达到设定的目标值时数据上传即完成。


结语
本文首先介绍了人工神经网络的模型和算法以及FPGA的实现,并通过对网络结构的分析设计了FPGA端的数据存储系统。然后分析了ARM端和FPGA端各自的功能,在此基础上把两者结合在一起,设计了一种利用ARM的ZDMA方式相互通信的方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次