处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

笔记本电脑充电器Dart:超mini,够省地儿

笔记本电脑充电器Dart:超mini,够省地儿
来源:新浪数码 时间:2015-08-18

笔记本充电器的厚重早已领教,即使是MacBook也不能例外。电源线冗长,插头也是巨大无比。终于,超 mini型笔记本电脑充电器——Dart将要改变你我的生活。

从大小上看,Dart如移动电源一样精致,比起手机充电器也大不了太多。外部采用铝合金材质材料,拥有红、蓝、银、金、紫5种配色。的亮点在于充电线缆中部有一个双USB接口,可以同时为笔记本和电话充电,非常贴心。
 

采用超高频转换技术的Dart充电速率比目前的快1000倍———然而仅提供65瓦的输出功率,不知道是不是出于安全角度。Dart的零售价为119美元,不过相信很多需要外出携带笔记本的工作人员还是会买买买的。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22002次
2 1N4001 0.19MB 17870次
3 DAC1220E 0.95MB 15868次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15824次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14007次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11684次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9282次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9069次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8983次