处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Nutanix携手Citrix推出Nutanix Acropolis解决方案

Nutanix携手Citrix推出Nutanix Acropolis解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-08-17

致力于打造下一代企业级计算技术的Nutanix近日宣布,公司正与Citrix(思杰公司)携手合作,以降低部署新应用程序和桌面虚拟化环境的成本及基 础设施的复杂性。此外,Citrix也将支持完整的Nutanix Acropolis解决方案,该方案现已通过Citrix Ready验证。Nutanix Acropolis解决方案能够为客户提供高性能、可扩展的基础设施,可驱动业界的XenDesktop和Citrix XenApp产品。Nutanix和Citrix将协力为虚拟桌面和应用的部署提供完整、易用、具有扩展性和成本效益的解决方案。

 

在本次合作的初始阶段,Nutanix Xtreme计算平台所运行的Acropolis Hypervisor已通过Citrix Ready验证,可支持XenApp和XenDesktop 7.6以及NetScaler和ShareFile四大产品。Nutanix Xtreme计算平台通过验证时,Acropolis Hypervisor刚进入市场两个月,而现在,它已经能为双方共同的客户提供更多可选的基础设施解决方案,以支持XenApp和XenDesktop的 实施和应用。

 

客户将获益于Acropolis分布式存储架构(Acropolis Distributed Storage Fabric),该架构能为所有虚拟化桌面和应用提供企业级存储服务,并能通过线性扩展支持任何规模的项目部署。Nutanix打造的平台是基于网络规模 的专利技术,并凭借多种特性确保了优越的终端用户性能,例如借助数据本地化功能减少存储延迟,以及在“启动风暴”期间利用创新功能“影子克隆” (Shadow Cloning)减少网络流量、提升整体性能。

 

两家公司共同的客户在开展虚拟桌面基础架构(VDI)项目时还将有更多的虚拟机监控程序可供选择,全新的Acropolis Hypervisor就是其中之一。在整合式消费级虚拟化管理的配合下,Acropolis Hypervisor能够降低整体基础设施成本,并加快虚拟桌面部署速度。Nutanix Acropolis解决方案则使用户不必再另行购置和单独管理虚拟机监控程序,避免了此类程序成为整个基础设施堆栈中的孤岛,从而简化了数据中心的设计, 使VDI项目更易于运营和管理,也更具经济效益。

 

创新型Nutanix应用移动性架构(Nutanix App Mobility Fabric)使虚拟工作负载能够在各个虚拟机监控环境之间无缝迁移,这将使客户更自由地选择适合其系统环境和IT预算的技术。

 

业界的XenApp和XenDesktop能够通过多种多样的设备和网络连接条件提供优越的用户体验。XenApp和XenDesktop将为客户带 来实现企业移动化所需的灵活性和安全性。全套XenApp和XenDesktop解决方案包括了NetScaler和ShareFile。Nutanix 和Citrix将协力为虚拟桌面和应用的部署提供一种完整、易用、且具有扩展性和成本效益的解决方案。使双方共同的客户实现:

  • 无需具备存储方面的专业技能即可在数小时内部署一套完整的虚拟桌面解决方案;
  • 将VDI基础设施稳妥可靠地从小规模试点扩展到包含数万用户的大规模生产环境,凭借优越的性能实现高保真VDI用户体验;
  • 无需单独购置和管理虚拟化软件,从而降低基础设施的总体成本。

 

Citrix Windows应用交付部门副总裁兼总经理Bill Burley表示:“通过与Nutanix的合作,Citrix将再次证明自己一直致力为终端用户提供不受地点和设备所限的办公体验。我们将与 Nutanix联手奉献更多可供选择的基础设施解决方案,以用于部署XenApp和XenDesktop,这些方案将帮助客户加快价值创造,并促进应用和 桌面虚拟化项目进一步提升效率和成效。” 

 

Nutanix工程设计与产品管理高级副总裁Sunil Potti表示:“Nutanix赢得了Citrix的支持,并可在Nutanix Acropolis上运行Citrix的旗舰产品,我们深感自豪。消除数据中心基础设施的复杂性能让Citrix的客户将精力集中在应用程序和服务上,进 而助力其业务的发展。”

 

支持引言:

企业战略集团(Enterprise Strategy Group)高级分析师Mark Bowker表示:“企业的应用和桌面虚拟化空间面临着高昂的成本和巨大的复杂性,这是由于基础设施、虚拟化以及工作空间交付之间不匹配所导致的,其中囊 括了应用程序、桌面和数据。Nutanix和Citrix的联合解决方案利用了Acropolis以及一个完整的Citrix用户工作空间,能改善经济效 益、简化管理、提供可扩展性,因而能帮助数据中心和桌面团队重新把IT工作的重点放在终端用户上,并始终聚焦于用户体验。”

 

东京足立区(Adachi Ward)首席信息官Seiji Urayama表示:“我们的‘桌面即服务’是基于Nutanix Xtreme计算平台上的Citrix XenDesktop和XenApp,它一直是我们为住宅、学校、区公所及其办事人员提供云端IT服务的核心要素。我们很高兴XenDesktop和 XenApp能有机会在Nutanix Acropolis Hypervisor上运行,对此我们非常高兴并表示支持,因为它让我们的团队能够进一步降低总拥有成本、提高生产率和工作绩效,从而更好地服务我们的全 体用户。”

 

Agile 360副总裁兼常务董事Jody Elkins介绍道:“我们很高兴看到两家行业企业携起合作,共同致力于为客户提供更多的选择和更优的价值,尤其是在应用程序和桌面虚拟化领域。作为 一家 ‘以客户为中心’的解决方案提供商,我们一直在想方设法帮助客户改善终端用户体验,并以更低的成本来实施业务计划。Nutanix与Citrix之间的合 作能支持我们实现这些长期目标。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22002次
2 1N4001 0.19MB 17870次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15824次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14007次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11684次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9281次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9069次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8983次