处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

嵌入式无线监测仪系统电路设计

嵌入式无线监测仪系统电路设计
来源:互联网 时间:2015-08-13

无线监测仪是一部监测、记录用户心电数据,为用户提供实时监测预警。既可单次测量用户心率,同时测绘心电图并存储,用户通过产品PC套件在电脑、手机上均 可查询自己的心电数据。方便用户对自己的心率及时的了解和掌握。产品体积小、重量轻,用户携带方便,增加用户的舒适感。使用铂电阻传感器探测出目标温度, 并通过图形的方式显示在LCD屏上、当温度超过报警温度时,在LCD屏上显示报警状态、当温度超过报警温度时,通过PWM控制蜂鸣器实现报警、当温度超过 报警温度时,点亮LED报警灯、可以通过按键关闭或打开蜂鸣器及报警等功能。



系统的构成如下图,非常简单:



 


具体电路如下图:



报警灯电路



处理器S3C2410通过GPF4控制报警LED灯,如下图所示:





蜂鸣器电路

处理器S3C2410通过GPB0输出PWM信号控制蜂鸣器,如下图所示:



按键电路



当GPE11输出0电平时,按键按下后会在EINT0管脚上产生跳沿信号。系统利用此信号产生中断。如下图所示:



LCD液晶屏电路。



LCD屏的分辨率为320*240,颜色深度为16位真彩色。



温度采集电路

采样温度范围是0~100℃,变送器将温度信号转换为0~3.3V的电压信号。电压信号和S3C2410的AIN0相连。系统通过测量电压信号从而得到当前的温度值。电路如下图所示:





结论:设备具有信息的采集、存储、分析预警等功能,并具备精准监测、触屏操控、简单便捷等特点。又可24小时连续监测状况,在一段时期变化趋势,若有异常状况可及时触发警报。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次