处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Flame Stower:就这样,用水和蜡烛发电

Flame Stower:就这样,用水和蜡烛发电
来源:好奇心日报 时间:2015-08-12

手机没电怎么办?一家名叫Flame Stower的初创团队认为比这更捉急的是找不到电源为手机充电,为此他们研制出了一款新型充电器,让人们用水和蜡烛为手机充电。

 

一只 Stower 蜡烛可以持续燃烧 6 个小时,足以充满 2 部 iPhone 手机。其背后的原理是将温度梯度转化为电能。鉴于其 2.5w 的额定功率只有标配充电器的一半,充电速度应该会慢很多了。还有一个小麻烦是,每隔半个小时需要你换一次水。

 

 

这样一款设计当然不会比充电宝要好用,使用的情景可能会是在万不得已、没有其他办法的情况下,比如:飓风导致的大规模断电——但换句话说,买一台放在家里,这会是你后的办法。

 

除此以外,这款设计同样适用于户外旅行。假设在丛林中,这款充电器应该能派上大用场,设计者还贴心地提醒消费者:用于提供能量的水同时也可以饮用,1L 的水大约煮上 1 个小时后,就达到饮用的无菌标准了。

 

同样适用于万不得已的时候。

 

 

从官网公布的信息来看,目前有618人对这项设计感兴趣并提供了资助,该项目目前已完成了30,000美金的众筹目标,本月28日起接受订购,大概 11 月可以发货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次