处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

e络盟终极开发套件在DreamBoard挑战赛中击败15位入围选手

e络盟终极开发套件在DreamBoard挑战赛中击败15位入围选手
来源:EEFOCUS 时间:2015-08-07

e络盟日前公布其DreamBoard全球设计比赛获胜者,该活动旨在打造终极开发套件。比赛邀请e络盟社区成员参与评选,共有16项设计作品终入围决 赛,后PC64这款专为学生设计的学习工具获得终胜利。该设计作品在决赛中经过激烈角逐赢得67%的选票,击败了3,000多个全新开发套件创新作品 从而摘下终极DreamBoard桂冠。



获胜开发板PC64的设计者是来自印度的工程系大四学生Manjuprasad Basangi。PC64既可用作学生的学习工具,也可为专业工程师进行系统搭建与测试提供一款强大的平台。它采用64位处理器,兼容Linux,它还将 Android 5.0 棒棒糖(Lollipop)系统加载至SD卡中以便在不同项目中限度地发挥其潜能。

 

PC64还配备板载无线连接、GPIO引脚及多种连接方案,从而实现开发板与外界之间的通信并提供所需的扩展功能。PC64还具备多种板载传感器以支持机 器人及无人机开发项目,包括霍尔效应磁传感器、超声波传感器、陀螺仪、加速计及温度传感器等。此外,其音频I/O可提供板载音频处理功能,LVDS端口与 触摸屏传感器可使开发板直接充当手持设备使用。

 

DreamBoard挑战赛获胜者 Manjuprasad Basangi表示:“我一直都热衷于开发PCB与定制开发板。然而由于我们印度缺少制造工业级PCB的相关技术,也缺乏相关元器件,所以长久以来我都是 无奈地使用LQFP封装,因为只有这种封装能够进行手工焊接。我以前还曾想过开发类似于树莓派或BeagleBone那样的开发板,也都因缺少资金及相关 制造技术未能如愿。e络盟举办的“打造专属DreamBoard”活动将我的设计梦想变为了现实。”

 

美国选手Draven Umbra设计的Mother H.E.N. DreamBoard则荣获亚军,亦是实至名归。该开发套件可支持“家庭环境网络”监测动作、温度、湿度、照明及室内空气质量,并可将各因素调控至状态。

 

DreamBoard挑战赛于2014年10月启动,该活动邀请e络盟社区成员使用定制工具将所需的各种元器件装载至PCB裸板,从而打造出“完美”开发套件。在此过程中,设计师不仅需要确保开发板不会过载,同时还要仔细平衡各项应用与功能的功率、效能及速度。

 

DreamBoard挑战赛自启动以来共收到3,000多个参赛作品,后经缜密筛选,共有来自英国、欧洲、美国及印度赛区的16个设计作品入围决赛。16个入围作品又经激烈角逐,由e络盟社区成员选出前两位选手,参加终极对决。

 

e络盟社区全球负责人Dianne Kibbey表示:“DreamBoard挑战赛不仅能够让我们了解e络盟社区工程师的创新能力,也能让我们深刻理解整个电子行业。此次收到的参赛作品展 示出了丰富多样的创新能力,且参赛作品涉及水体监测设备、热气球乃至家庭自动化系统等广泛领域。”

 

“DreamBoard挑战赛对所有参与方来说都是一个巨大的成功。通过举办此次比赛,我们获得了改善产品服务的有用信息,并深刻理解了市场的发展趋势, 也充分展示了我们能够以独特的方式为e络盟社区成员的创新开发提供极大的灵活性,这是其他分销商永远无法提供的。DreamBoard项目就是为帮助工程 师进行创新开发、学习并激发灵感而启动,我们很高兴此次活动能够获得圆满成功。”
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21999次
2 1N4001 0.19MB 17866次
3 DAC1220E 0.95MB 15864次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15821次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14003次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11678次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9278次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9065次
9 DS1337U+ 0.28MB 9062次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8980次