处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

论SCPI在示波器上的使用

论SCPI在示波器上的使用
来源:EEFOCUS 时间:2015-08-06

随着现代科学技术的发展,自动化技术已经走入了人们的生活。自动化的工具,能够省却重复而繁杂的手工操作,极大的提高了工作生活的便利性。在测量领域,仪器的手动操作使用也能改为由计算机控制自动测试,在减少操作耗时的同时,也极大的提高了操作的准确度。


要实现设备仪器的自动化操作,需要一把“瑞士军刀”。


一、仪器自动化的瑞士军刀 ---SCPI
SCPI:SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments,程控仪器标准命令集)是一种建立在现有标准IEEE488.1和IEEE488.2基础上的标准化仪器编程语言。通过使用标准化 的编程信息、仪器响应和数据格式来保证编程环境的兼容性。总体来看分为通用命令和仪器制定的SCPI命令。


SCPI通用命令与仪器的测量无关,主要用来控制重设、自我测试以及状态操作,并且该组操作以*开始,没有层次结构。


例如: *IDN可以用来获取设备的基本信息。


SCPI仪器的特定控制命令用来从事测量、读取数据以及控制仪器设置等工作。同时,此种命令遵循“树形结构”,通常由三部分构成:关键字、参数和注释。 SCPI命令树可分为多个子系统,每个子系统由一个根命令和一个或数个层次命令构成,命令格式为::关键字<参数>:关键字<参 数>:关键字<参数>……


例如::TRIGger:MODE EDGE可以切换触发方式为边沿触发。


二、示波器ZDS2000系列所提供的强大的自动化基础
1、硬件支持:
ZDS2000系列示波器在后面板提供了LAN、USB、串口三种硬件接口,满足用户不同使用场景下的示波器连接需求。

 

 

同时借用Visa库硬件结构无关特点,能够非常简单的实现PC端与示波器的数据通信。


2、命令支持:
ZDS2000系列示波器提供了强大的SCPI命令支持。将ZDS2000系列示波器的功能模块划分为12个大功能模块共计八百余条SCPI指令,涵盖ZDS2000系列示波器的各个功能点。

 

三、示波器ZDS2000系列SCPI使用范例
抛砖引玉,简单的描述一下SCPI的一个应用场景。下图是一张波形非常密集的情形:

 



如何将其调整至观看起来比较清晰的程度呢?


手动操作的过程是:旋动时基旋钮,直至波形清晰。


而利用SCPI操作只需要一条命令:


:TIMebase:SCALe 200e-6


终显示效果如下图所示:

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21999次
2 1N4001 0.19MB 17866次
3 DAC1220E 0.95MB 15863次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15821次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14003次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11678次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9276次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9065次
9 DS1337U+ 0.28MB 9061次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8980次