处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

日本出了超变态的激光:威力可达全球耗电量1000倍!

日本出了超变态的激光:威力可达全球耗电量1000倍!
来源:凤凰科技 时间:2015-08-03

日本已经研发出号称是世界上威力的激光,可产生相当于全球耗电量1000倍的能量。

 

 

日本声称已经发射了有史以来威力强的激光。大阪大学的研究人员使用一种名为“快速点火实验激光”(LFEX)的设备,生成了2佩塔瓦 (petawatt,即10的15次方瓦特)的激光波。科学家称,这种类似“死星”(Death Star)的激光波的能量相当于世界总耗电量的1000倍。

 

虽然产生了如此大的能量,但激光波本身所需要的能量,就相当于给微波炉供电两秒钟所需要的能量。即便发射激光束的时间仅持续了1微微秒或一万亿分之一秒, 研究小组仍然能够从较低能量中输出如此高的能量。为了提高激光光束的功率,能量被应用于沿328英尺(约合100米)LFEX设备放置的玻璃面板。这些玻 璃灯能够聚焦光束,有助于光束通过时增强其能量。在这个实验中,借助于类似荧光灯的设备,能量被应用于玻璃部分。

 

大阪大学电气工程副教授Junji Kawanaka说:“在竞争激烈的世界中提高激光器的性能,我们的目标是将输出量增加到10佩塔瓦。”根据美国媒体的报道,一束5万瓦的激光已成功击落 了一架一英里之外的无人机。那束5万瓦激光波的强度要比日本LFEX设备生成的激光强度低100亿倍。

 

在此之前,世界上只有德克萨斯大学开发出过1佩塔瓦的激光设备。该研究小组指出,他们开发的激光的功率不仅是德克萨斯大学的两倍,而且生成的能量还是它的100倍。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9066次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次