处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

什么是负载开关,为什么需要负载开关?

什么是负载开关,为什么需要负载开关?
来源:互联网 时间:2015-07-29

集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能。负载开关可用于多种不同的应用,包括但不限于:

●配电

●上电排序和电源状态转换

●减小待机模式下的漏电流

●浪涌电流控制

●断电控制



1什么是负载开关?

集成负载开关是可用于开启和关闭电源轨的集成电子继电器。大部分基本负载开关包含四个引脚:输入电压引脚、输出电压引脚、使能引脚和接地引脚。当通过ON引脚使能器件时,导通FET接通,从而使电流从输入引脚流向输出引脚,并且电能传递到下游电路。



图1.常规负载开关电路图


1.1常规负载开关框图

了解负载开关的架构对于确定负载开关的规范很有帮助。图2所示为基本负载开关的框图,该负载开关包括五个基本模块。可以包含更多模块以向负载开关添加功能。



图2.常规负载开关框图


1.导通FET是负载开关的主要元件,它决定了负载开关可处理的输入电压和负载电流。负载开关的导通电阻是导通FET的特性,将用于计算负载开关的功耗。导通FET既可以是N沟道FET,也可以是P沟道FET,这将决定负载开关的架构。



2.栅极驱动器以控制方式对FET的栅极进行充放电,从而控制器件的上升时间。



3.控制逻辑由外部逻辑信号驱动。它控制了导通FET和其它模块(如快速输出放电模块、充电泵和带保护功能的模块)的接通和关断。



4.并非所有负载开关中均包含电荷泵。电荷泵用于带有N沟道FET的负载开关,因为栅极和源极(VOUT)间需要有正差分电压才能正确接通FET.



5.快速输出放电模块是一个连接VOUT到GND的片上电阻,当通过ON引脚禁用器件时,该电阻导通。这将对输出节点进行放电,从而防止输出浮空。对于带有快速输出放电模块的器件,仅当VIN和VBIAS处于工作范围内时,此功能才有效。



6.不同的负载开关中还包括其它功能。这些功能包括但不限于热关断、限流和反向电流保护。



1.2负载开关的常见数据表参数和定义

●输入电压范围(VIN)–这是负载开关可支持的输入电压范围。

●偏置电压范围(VBIAS)–这是负载开关可支持的偏置电压范围。为负载开关的内部模块供电可能需要此参数,具体取决于负载开关的架构。

●连续电流(IMAX)–这是负载开关可支持的连续直流电流。

●导通状态电阻(RON)–这是在VIN引脚与VOUT引脚间测得的电阻,其中考虑了封装和内部导通FET的电阻。

●静态电流(IQ)–这是为器件的内部模块供电所需的电流量,以VOUT上没有任何负载时流入VIN引脚的电流为测量值。

●关断电流(ISD)–这是禁用器件时流入VIN的电流量。

●ON引脚输入漏电流(ION)–这是ON引脚上施加高电压时流向ON引脚的电流量。

●下拉电阻(RPD)–这是禁用器件时从VOUT到GND的下拉电阻值。

下面将概述一些可以通过使用负载开关获得好处的应用。

2为什么需要负载开关

本部分将概述一些可以通过使用负载开关获得好处的应用。



2.1配电

许多系统对子系统配电的控制有限。如图3所示,可使用负载开关来接通和关断输入电压相同的子系统,而不使用多个DC/DC转换器或LDO.使用负载开关后,可通过对各个负载的控制在不同负载间进行配电。



图3.配电框图


2.2上电排序和电源状态转换

在某些系统(尤其是带有处理器的系统)中,必须遵循严格的上电时序。通过使用GPIO或I2C接口,负载开关成为可实现满足上电要求的上电排序的简单解决方案。负载开关可提供每个电源路径的独立控制,从而简化上电排序的负载点控制,如图4所示。
 



图4.使用负载开关的上电排序


2.3降低漏电流

在许多设计中,存在只在特定工作模式期间使用的子系统。可以使用负载开关关闭这些子系统的电源来限制漏电流量和功耗。图5显示了使用和不使用负载开关时的漏电流对比情况。有关详细信息,请参见输入和输出电容部分。



图5.使用和不使用负载开关时的漏电流对比情况


在一些应用中,可禁用电路(如DC/DC转换器、LDO和模块)并将其置于待机模式。但即使是处于关断状态,这些模块的漏电流也相对较高。如上图所示,在负载前面放置一个负载开关可显著减小漏电流。因此,在电源路径中放置一个负载开关可大幅降低功耗。



2.4浪涌电流控制

在没有任何转换率控制的情况下开启子系统时,可能会由于负载电容快速充电产生浪涌电流而导致输入轨下陷。由于此输入轨可能正在为其它子系统供电,因此这会引发问题(图6)。负载开关可以通过控制输出电压的上升时间来消除输入电压的下陷,从而解决此问题(图7)。



图6.导致电源电压突降的浪涌电流

图7.使用负载开关的转换率控制


2.5断电控制

当不带快速输出放电功能的DC/DC转换器或LDO关闭时,负载电压保持浮空,断电取决于负载,如图8所示。这可能导致出现预想外的动作,因为下游模块并未在断电后到达指定状态。



图8.未使用负载开关时的不受控断电


使用带快速输出放电功能的负载开关可缓解这些问题。负载将以受控方式快速断电,并将复位为已知的良好状态以备下次上电,如图9所示。这将消除负载上的任何浮空电压并确保其始终处于定义的电源状态。



图9.使用负载开关时的受控断电

2.6保护特性

某些应用可能需要负载开关中集成故障保护功能。一些负载开关包括反向电流保护、ON引脚滞后、限流、欠压锁定和过热保护等集成功能。与通过离散元件实现这 些复杂电路不同,使用集成负载开关可减少物料清单数量、减小解决方案尺寸并缩短开发时间。下面简要介绍了其中一些功能:

●反向电流保护功能将阻止电流从VOUT引脚流向VIN引脚。如果没有此功能,当二极管压降导致VOUT上的电压高于VIN上的电压时,电流可能从 VOUT引脚流向VIN引脚。因此,反向电流阻断可使某些应用获益,如电流不应从VOUT流向VIN的电源多路复用器应用。有许多不同的方法可实现反向电 流保护。在某些情况下,器件(如TPS22912)将监视VIN引脚和VOUT引脚上的电压。当此差分电压超出特定阈值时,开关将被禁用,同时体二极管断 开以防止出现流向VIN的反向电流。某些器件(如TPS22963C)只有在被禁用时才具有反向电流保护功能。

●ON引脚滞后功能可使GPIO使能更稳定。由于ON引脚上存在逻辑高电平与逻辑低电平的电压差,即使GPIO线上出现噪声,控制电路也将按预期工作。图10说明了ON引脚滞后如何为GPIO使能线提供稳定性。

●限流功能将限制负载开关输出的电流量。这将确保外部电路不会拉过量的电流。如果电流不受限制,外部电路可能会使主系统停止工作。在限流模式下,负载开关提供连续电流,直至开关电流降至电流限值以下。

●欠压锁定(UVLO)用于在VIN电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。

●过热保护功能可在器件温度超出阈值温度时禁用开关。凭借此功能,器件可用作在检测到高温时关断的安全开关。



图10. ON引脚滞后


2.7减少BOM数量和PCB面积

使用集成负载开关可减少系统的BOM数量。如果有离散FET与其它元件配合使用,则可以考虑使用负载开关来减少系统中的元件总数。分离创建负载开关时,将 需要多个电阻、电容和晶体管来实现栅极驱动器、控制逻辑、输出放电和保护功能。而采用集成负载开关,只需单个器件便可实现全部功能,从而显著降低BOM数 量。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次