处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI加入五星级充电适配器方案供应商俱乐部

TI加入五星级充电适配器方案供应商俱乐部
来源:我爱方案网 时间:2012-08-27

导读:就我所知,近几年业内能将智能手机充电适配器的空载功耗做到30mW以下(五星级指标)的只有PI、iWatt和昂宝电子(On-Bright)。PI的LinkZero-AX系列Switcher号称能提供0瓦空载功耗,但输出功率只能支持到6.5瓦。iWatt的iW1699和昂宝的OB2520也能将空载功耗做到30mW以下,但输出功率只能分别支持到12W和8W。近TI也凭借开发出的UCC28700原边控制器加入到这一五星级充电适配器供应商阵营,并将输出功率一举提高到20W,使得平板电脑也能进入其目标市场,大有后来居上之势。

今天的大多数智能手机用户都有一个很不好的习惯,即充完电后常常只把智能手机从适配器上拔下来,却忘记把充电适配器也从墙上 电源 或交流电源插座中拔出来。此时的充电适配器虽然没有负载,但它仍然在耗费电,而且是整日整夜的在不停耗电。日积月累,因充电适配器的空载功耗而消耗的电量就不是一个小数目,据估计它将占到智能手机耗费的总电量的三分之二。

根据市场研究公司IMS Research在2010年发布的外部充电适配器报告,在2009年,15W以下充电适配器约占全球整个外部适配器市场的53%,出货量达到11亿5千万个,15W到50W之间的适配器市场份额为18.4%,出货量约为4亿个。

2010年全球大约有12.5亿个手机充电适配器。假设每个手机适配器一年只省下1W的电,那么2010年省下的电也已达到惊人的12.5亿瓦。

到目前为止,消除这一浪费问题的有效办法是在智能手机充电适配器上增加一个机械 开关 ,但遗憾的是由于各种原因,几乎没有充电适配器制造商将这一功能做到产品上。因此,只能靠尽量减少充电适配器的空载功耗来解决这一问题。

欧盟市场尤其重视这一问题,2008年,欧盟委员会(EC)的IPP(整合性产品政策)计划与5家主要手机制造商(诺基亚、摩托罗拉、三星、LG和索爱)共同制定了环保型电池充电器星级评级体系,空载功耗在0.35W到0.5瓦之间的充电适配器达到一星标准,空载功耗小于30mW的达到的五星级标准。

此标准问世后,手机及适配器制造商一直致力于满足30mW以下的5星级空载功耗标准,这也就是为什么过去几年三星、LG、诺基亚、摩托罗拉等智能手机制造商优先选用PI、iWatt和昂宝五星级充电适配器解决方案的原因。现在TI也加入进了这一五星级适配器方案供应商俱乐部。

日前,TI正式宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器UCC28700(满载效率可做到80%),它可将降低智能手机5瓦特方形充电适配器的空载功耗降低到30mW以下,这使得智能手机用户即使忘记把适配器从墙上电源中拔出来的情况下也可节能。

TI电源管理产品业务发展经理程文涛表示:“这一UCC28700原边PWM控制器不仅允许客户实现空载功耗低于30mW和尺寸更小的方形适配器、无线电源充电站以及其它交流供电设备,而且可将适配器输出功率提高到20W,这使得5V平板电脑制造商也能够开发出五星级充电适配器。”


图1:TI电源管理产品业务发展经理程文涛,够帅吧!

第二页:程文涛透露UCC28700的一个独特卖点

[member]

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次