处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

你能想象能同时给60台设备做USB充电的是个什么鬼吗

你能想象能同时给60台设备做USB充电的是个什么鬼吗
来源:小熊在线 时间:2015-07-28

现在市面上的多USB接口的充电头已经不在少数了,从开始的双USB口到现在的为普及的4口和6口,已经基本满足了一个正常人的需求了,毕竟作为一个正常人,你是很少有可能需要同时给6个设备充电的。


但是我们也不能排除有一点电子怪兽,拥有N多的电子产品,并且会同时使用同时充电,这种人是真实存在的。两三个手机算是少的,在加上平板电脑、蓝牙耳机、 移动电源等等等等,五六个USB接口真的够吗?这就像一个欲求不满的女人,她的老公已经满足不了她想同时充电的要求,老公这个时候应该怎么办?不用担心, 科学的社会请用科学的办法满足她吧!

 

近日,有一个厂商推出了一个非常独特并且非常任性的设备,其设计的初衷就是为了满足那些电子怪兽同时为多款电子设备充电的需求,这款设备上拥有多大60个的USB充电接口,这样一来,再多的手机也不怕没有接口充电啦!

 


这款设备被命名为Super USB Charge Station,看起来是不是像个电脑主机或者服务器呢?但是换个角度看你就不会这么想了,简直就是个怪物有木有!不知道密集恐惧症看到了会作何感想!瞬间昏倒?

 


另外,这款设备内还配备了散热用的风扇以及电源开关,其两侧格配备了30个USB充电接口。官方表示,每个接口的输出电流为2A,可以满足各种只能设备的充电要求,并且表示会特别推出40个和20个USB接口的版本供用户选择。

 

售价方面,Super USB Charge Station的接口数量不同价格也会有所区别,60个、40个及20个USB接口版本的售价分别为129.65、99.65及61.65美元,并且均可以选择110V电压或者220电压。

 

但是按照常理来看,这个设备家用还是稍微有点过了,相信商用才会更加靠谱,毕竟家里不能有60多个需要在同一时间统一地点同时充电吧!

 

这款产品现在已经在Allputer上发售正式发售了,如果你家里也有一直怪兽,那就赶紧买个奥特曼回去吧!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次