处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

超大规模数据中心是服务器销售额增长驱动力

超大规模数据中心是服务器销售额增长驱动力
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-22

国际调研公司包括IDC和Gartner一致表示,服务器市场主要由对超大规模数据中心的投资驱动。IDC指出,服务器市场四大客户都是云服务提供商,它们占到服务器总出货量的五分之一。


据外媒DCK报道,这两家研究公司在各自发布的2014年第三季度服务器收入报告中,都指出这个市场增长平缓,而大数据分析、移动、云和社交服务是亮点。


“从全球范围来看,2014年第三季度生产量增速平缓,凸显了需求正向但较为有限的的趋势,”Gartner公司研究总监Errol Rasit在一份声明中说道。 “只有北美和亚太地区的出货量呈现增长,这主要由那里的超大规模企业机构的需求驱动。这些结果表明,支持企业和消费者服务需求的服务器市场的发展差异日益 变大。”

北美是的云服务市场,而亚太地区则是增长快的市场。近在亚太地区扩展业务的云服务供应商包括Salesforce,它计划在日本发起一个新的数据 中心。LeaseWeb则在Pacnet(已经被Teltra收购)的数据中心当中新建了一个香港数据中心,而微软则在澳大利亚新建一个Azure数据中 心。

虽然两大研究巨头的服务器出货量和收入数据有些出入,但两者都揭示了相似的趋势。 总的来说,Gartner指出,2014年第三季度服务器的出货量较去年同期增长1%,而IDC认为同期的增长数据是5.7%。Gartner认为,服务 器收入有1%的增长;而IDC则表示,服务器收入增长了4.8%。

IDC表示,和去年相比,这是连续实现增长的第二个季度。 整体出货量和收入都在增长,但不同地区和平台的数据都会有一些差异。某些地区的市场拉低了整体水平,掩盖了超大型数据中心当中的大幅增长,特别是在某些地区如中国。

美国和亚太地区正在快速增长,而拉丁美洲和东欧地区则都有所下降。 IDC在这则报告当中,以更小的区域统计相关数据,并指出中国四大服务器制造商每年的收入增长强劲,达到35%以上。

Gartner公司表示,惠普的收入虽然有小幅下降,但仍然是主要的服务器供应商;x86服务器出货量和收入在增加,而RISC /Itanium Unix服务器却在不断下降。 IDC则指出,惠普基于x86的ProLiant服务器市场需求在增长,而公司整体的服务器收入略有下降。收入下降的主要原因是因为基于 Itanium的Integrity服务器收入不给力。

这两家公司表示,非x86服务器销售业绩持续不景气。IDC发现非x86服务器收入连续第十三年下降。而用于虚拟化和融合式企业环境的刀片式服务器每年增长近2%,达到23亿美元。

IDC指出,IBM仍然是非x86服务器市场的主导者,但这个市场的年收入降低了近24%;而思科第三季度的增长率是的。

这两家调研公司都一致表示,服务器销售额年增长率达到30%以上,思科的市场份额增长引人注目。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次