处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

手机充电怪现象,幕后主因居然是它!

手机充电怪现象,幕后主因居然是它!
来源: 新浪手机 时间:2015-07-16

虽然充电时玩手机完全不被提倡,但难免有个意外。假使你和女神聊着天,突然手机电量告急,是不是很忧伤?此时,连上电源后,更忧伤的事出现了,屏幕漂移, 字点不准,后干脆失灵了.。.事实上,充电时屏幕失灵的情况经常出现。对于大多数人来说,屏幕失灵也的确是个很恼人的事。那么,屏幕失灵的原因是什么 呢?太难的电学知识我们也没必要深究,笔者就简单地说明一下原因。


其实这一切主要是手机的电容屏在作怪。我们知道,电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(导电玻璃),外层是一薄层矽土玻 璃保护层,夹层 ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体的导体性质,用户和触摸屏表面 会形成以一个耦合电容。

 


电容是直接导体,用户的手指可以从接触点吸走一个很小的电流,然后这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。


要知道,如今绝大部分的手机屏幕都是电容屏。由于电容屏是由电容感应控制的,说明电容屏对电源的稳定性要求是很高的。交流电波形是正弦曲线,而电池供电是 直流电,稳定性较高。直充时,用一般的劣质充电器就会让屏幕不正常工作,那是因为劣质充电器的稳定性极差,用的电容过于劣质或者无电感元件,用示波器检测 时是存在很严重的波纹。而有的充电器因为用久了电容老化导致脉冲变压器的脉冲波形无法去除干净,而导致有残余波形。在这种波纹下工作,就会对屏幕产生干 拢,甚至在屏幕表层覆盖着静电,让屏幕不能正确识别人体皮肤接触的准确位置,从而不能正常工作。这就是屏幕失灵的原因。


 

那么,找到了原因之后,自然也就有了解决的方法。首先,要尽可能的使用品牌原装的充电器和数据线。相较于非原装的充电器,原装正品能提供更稳定的电流。如果手头没有原装充电器,小编建议您可以选择电脑充电。

 

对于专业用户来说,您也可以通过使用滤波电容的方法来解决屏幕失灵的问题。所谓的滤波电容,是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。其作用是可以用来滤除交流成分,使输出的直流波纹更平滑。

 


其次,升级软件系统,刷入稳定高效的ROM也能在一定程度上避免手机屏幕失灵的情况。当然,软硬搭配干活不累。在升级软件的同时,对于硬件的升级也十分重 要。如果屏幕已经老化,还是直接换机/屏来的舒心。对于大部分人来说,屏幕失灵的确是恼人的事情。然而只要您能遵守说明使用手机,就能在很大程度上避免 手机出现问题。后,小编郑重提醒,充电玩手机还是有风险的,尽量不要尝试哦。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次