处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

曼胡默尔推出新型三合一 PM 2.5空调滤技术

曼胡默尔推出新型三合一 PM 2.5空调滤技术
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-14

为了满足用户对车内空气质量的要求,曼胡默尔推出新型三合一PM 2.5空调滤技术,不仅能更高效地过滤PM 2.5,而且对挥发性有机化合物(VOC)以及致病菌、致敏物质等空气污染物都表现出优秀的过滤效果。这一新技术集成多重过滤功能,过滤效率比普通空调滤 高出一倍以上,为业界空调滤技术树立新的标杆。

 

随着PM 2.5细颗粒物知识的普及,人们对空气质量的关注度也越来越高。然而,空气中的污染物不仅只有PM 2.5,尤其对于车内空气,挥发性有机化合物(VOC)对人体健康有更大的危害,却往往被公众忽视。当室内的VOC超过一定浓度时,在短时间内人们会感到 头痛、恶心、四肢乏力,长期则会抽搐、昏迷,导致记忆力减退。这些气体会伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,甚至会导致白血病等疾病。VOC的主要成分 包括苯系物、有机氯化物、氟里昂等等,而汽车配件材料中的胶水、油漆正是这些污染化合物的主要来源之一。因此,VOC含量是车内空气质量的重要指标。

 

此外,致病菌和致敏物质也是空气中危害人体健康的主要杀手。花粉类过敏原在春夏秋三季都困扰着易过敏人群,而尘螨类过敏原的困扰则贯穿各个季节。这些空气污染物对人们健康造成了威胁,单一效果的空调滤已经不能满足人们对清洁空气的需求。

 

曼胡默尔新型三合一空调滤技术采用PM 2.5活性炭滤芯,在新风工作模式下, 过滤效率比普通空调滤高出一倍以上(图1),短时间使车内PM 2.5含量达到中国国家标准,两分钟内将车内PM 2.5值降低至每平方米20微克的欧洲标准。曼胡默尔还委托第三方公司在四个大型城市(深圳、上海、成都、北京)车辆多的路段对空调滤的VOC过滤功能进 行检测,检测显示,空调内循环工作模式会加速车内VOC扩散,新型空调滤能够高效过滤VOC,过滤效率达90%以上,考虑到其在外循环模式中效果更为明 显,因此建议开车时使用外循环模式。除了对PM 2.5和VOC的过滤功能,曼胡默尔新型空调滤还具有抗过敏功能和抗微生物功能,经第三方机构测试,对花粉、尘螨等过敏原的过滤效率达到94%以上,对致 病菌的过滤效率达到98%以上。



图:新型空调滤和普通空调滤对PM 2.5净化性能对比

 

“PM 2.5、VOC、菌类以及致敏因子的扩散等是车内空气质量的挑战,这些空气污染物严重危害人体健康,”曼胡默尔集团副总裁兼亚太区首席执行官Josef Parzhuber先生表示,“曼胡默尔多年来不断突破技术难点,致力于改善空气质量、为人们创建‘清洁世界’。”曼胡默尔在2012年和2013年已经 分别推出了针对过敏物质和PM 2.5的高效空调滤技术。此次多功能空调滤的技术难点在于平衡多种污染物的过滤功能,而这次的新技术不仅集成和优化了前两种技术的功能,还增加了VOC过 滤功能,真正实现了“多重净化”,在提升车内空气质量方面迈出了一大步,为滤清行业树立了新的标杆。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次