处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

e络盟携手罗姆推出创新的六传感器平台评估套件

e络盟携手罗姆推出创新的六传感器平台评估套件
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-08

e络盟近日宣布推出罗姆多感应评估套件传感器扩展平台,可以在项目开发中实现感应器的即时更换。借助这款全新平台,客户能够测试并交换使用来自罗姆的六大畅销传感器,从而可在大多数配备USB主机的平台上进行便携式应用开发。

 

该传感器套件提供用于连接主系统平台的基板及六个传感器模块,包括霍尔效应传感器、模拟环境光传感器、数字环境光传感器、紫外线传感器、MEMS运动传感器及温度传感器等。

 

其多感应基板通过USB接口与主机连接,且一次只能支持一块传感器接入模块板。此外,该套件还提供适用于树莓派、BeagleBone Black及Windows系统等通用型平台的驱动。

 

该系列传感器品种丰富,适用于家庭自动化、照明、物联网设备及安保等广泛应用领域,且用户可通过e络盟获得针对这些应用领域的全方位支持服务。实际上,e 络盟社区曾举办DreamBoard设计活动,以帮助社区成员设计出独有的开发套件。社区成员在打造终极开发套件时广泛部署温度传感器与加速器,以及其他 多种传感器。

 

e络盟近期公布一项针对3,500名消费者的全球调研,其中68%的调研对象表示医疗保健是技术创新的重中之重,其次是可再生能源及环境。此次推出的传感器套件售价仅为人民币259元,可完美地将传感技术整合到这些快速发展的领域。

 

亚太区用户现可通过e络盟购买该的开发套件产品—罗姆多感应评估套件。

 

                            

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次