处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光耦合器的加速也可降低功耗

光耦合器的加速也可降低功耗
来源:互联网 时间:2015-06-23

影响标准光耦合器速度的主要因素是光电晶体管,其反应速度相对较慢。本文将在LED驱动端添加组件,以提升光耦合器的速度。

R1为原始LED电阻器,在增加额外电路之前使用。由于启动速度主要是由新加的电路决定,因此事实上R1的值可以高一些,从而有助于节省能源,并以功率较低的驱动器驱动LED.



图1:与简单地通过电阻器驱动LED相比,加速电路不仅增加了上升输入信号的传播速度,还在加速过程中降低了功耗。


开启加速设备(turn-on speed-up device)是一个射极跟随器(Emitter Follower)——NPN晶体管Q1.该射极跟随器的射极电阻分为低位值REL和高位值REH,与电容器C并联。当输入电压VIN大幅上升时,初始未 充电的电容器C将暂时“短少(short)”REH.因此,流经LED的射极电流增加:


]


电流IE不应超过50 mA.VIN值出现阶跃时,电容器C随时间常数τ= RELC呈指数级充电。电容器C的初始值按照以下公式来计算:



其中,tr0为未充电的光耦合器输出的上升时间。

计算得出的电容值为13nF,导致输出电压VOUT超过正常值。因此,试验确定的电容器C值应为1.5nF,此时输出电压VOUT仅超出正常值2%, 几乎可以忽略不计。肖特基(Schottky)二极管D1和D2可协助电容器C快速放电,实现输入下降沿(input falling-edge),同时在Q1和LED的基极-射极连接处抑制反向偏压。

在Vcc= +5V,输入电压为0~+3V情况下对电路进行测试。结果为:开启延迟时间tdr = 0.5μs;完整开启时间ton = tdr + tr =2.8μs.对于无加速电路(R1 = 3.6kΩ)的光耦合器,开启延迟时间和完整开启时间分别为3.2μs和10.8μs.

由此可以得到以下结论:由于加速电路的存在,上升沿延迟时间缩短至未修改耦合器的六分之一,开启时间缩短至原有值的大约四分之一。注意:与IC1数据表上列出的5mA相比,得出这些结果的前提是把LED的正向电流降低至0.5mA.

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次