处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何确保对吸尘器的心脏进行可靠“体检”

如何确保对吸尘器的心脏进行可靠“体检”
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-19

摘要:人类正是由于心脏的不断跳动才得以生存;吸尘器也是一样,只有“心脏”安好,才能更好地吸尘。今天小编就跟大家来剖一剖吸尘器的“心脏体检”问题。


人类正是由于心脏不断地跳动才得以生存;吸尘器也是一样,只有“心脏”安好,才能更好的吸尘。人类为了确保身体机能的持续正常运行,及时发现身体存在的潜在病症,需要定期体检,吸尘器的“心脏”也是一样。今天小编就跟大家来剖一剖吸尘器的“心脏体检”问题。


概述


吸尘器的心脏是它的发动机,其性能的好坏可直接影响吸尘器的可靠性。实际上,吸尘器的马达一般采用的是单相串励电动机,该类马达空载时具有较高的转速,通过改变加载电压,可在较大范围内调节马达的转速,可采取两种控制方法:


应用变压继电器对电机进行on-off处理;


使用可控硅对马达的功率进行调节,从而改变转速。


分析测试要点


图1为使用功率控制电路的回路图。当可控硅在栅极附加触发脉冲时,状态为ON,输入交流电压极性变为OFF。由此,通过改变栅极脉冲的时间,就可以对马达输入电流进行控制。



图1  吸尘器的回路图


图2为马达输入电压波形。通过手控调节器档位的选择,马达的电压波形发生变化,从而使马达转速发生变化起到调节吸尘器吸力的作用。



图 2  马达电压波形


为了保护好吸尘器的“心脏”,我们有必要对马达的工作电压、消耗功率、以及输入电流进行测试,以便保证吸尘器正常工作。


测试难点:


1、需要捕捉可控硅的整个开关过程;
2、需要对多种参数进行高精度测试;
3、支持高次谐波测试分析功能。


周立功致远电子推出的PA310功率计,不仅完全符合变频家电的测试要求,而且完全能够对吸尘器的“心脏”负责!


解决方案


具有0.5Hz-300KHz的测试带宽,500KS/s的高速采样率,能够捕捉可控硅的整个开关过程;


采用电流双分流器技术,高速采样率, FPGA+DSP双核架构, 具有先进可靠的校准设备,功率精度高达0.1%;


采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,完全符合IEC61000-4-7谐波测量标准,可分析到50次谐波,且可以结合标配的PAM软件对谐波结果进行分析。


同时测试数据可以自由选择USB、GPIB、RS-232或以太网通信接口上传到PC端,可通过PAM软件在PC端实现同步显示,非常高效!


解决了这些测量本身存在的一些问题后,然后根据测量分析结果对被测设备进行优化,才会形成一个良性循环,提高工作质量!



图3 PA310功率计

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次