处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高速数据传输设计:对于差分对的要求

高速数据传输设计:对于差分对的要求
来源:互联网 时间:2015-06-11

差分对:你真正需要了解的内容

对于速度的渴求始终在增长,传输速率每隔几年就会加倍。这一趋势在诸如计算、SAS和SATA存储方面的PCIe以及云计算中的千兆以太网等很多现代通信 系统中很普遍。信息革命对通过传输介质传送数据提出了巨大挑战。目前的传输介质仍然依赖于铜线,数据链路中的信号速率可以达到大于25Gbps,并且端口 吞吐量可以大于100Gbps.

这些串行数据传输设计使用差分信号的方式,通过被称为差分对的一对铜线来传送数据。A线路和B线路内的信号是等振幅、反相位高速脉冲。差分信号在很多电路上有使用,比如LVDS,CML和PECL等等。

传送一个理想的串行比特流

串行比特流是通过一个差分对传播的差分信号。如图1所示,差分信号的预计到达时间是一样的,这样的话,它们在接收端上保持差分信号的属性(等振幅、反相位)。一个接收器被用来恢复信号,然后正确地采样和恢复数据,从而实现无误差数据传输。



图1:理想差分对的电气属性


对于差分对的要求

一个良好设计差分对是成功进行高速数据传输的关键因素。根据应用的不同,差分对可以是一对印刷电路板(PCB)走线,一对双绞线或一对共用绝缘和屏蔽的并行线(通常称为Twin-axial电缆)。

让我们研究一下差分对的主要要求:

●A线路和B线路都需要保持相当恒定和相等的特性阻抗,通常称为奇模阻抗,此时两条线路均差分激励。

●差分信号应该在到达目的端时保持差分信号的属性:几乎相等的振幅和相反的相位。

◎每条线路的插入损耗应该大致相等。

◎每条线路的传播延迟应该大致相等。

总之,我们应该寻求相等并且相当恒定的奇模阻抗,从而限度地减少从源端到目的端整条差分对长度上的阻抗波动。我们也应当使A线路与B线路之间的延迟匹配和插入损耗匹配。此外,我们需要确保插入损耗不会太多,这样的话,接收器能够正确地恢复数据。

为了满足上述要求,A线路和B线路应该在它们的物理布局布线中保持高对称。发射器和接收器也应该在它们的A和B线路电路中保持高对称,这样的话,它们在A线路和B线路上的电气负载相等。

设计差分对,以限度地减少失真

在理想情况下,差分对是完全对称的,此时具有无限带宽并且邻近信号之间完全隔离。在现实情况下,差分信号通过集成电路(IC)封装、外部器件、不同的PCB结构、连接器和电缆连接子系统进行传播。实现完全对称的差分对是件不太容易的事情。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22475次
2 1N4001 0.19MB 19416次
3 DAC1220E 0.95MB 16685次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16177次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14396次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 12140次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9706次
8 DS1337U+ 0.28MB 9431次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9408次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9307次