处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于CA-310的手机Gamma测试

基于CA-310的手机Gamma测试
来源:互联网 时间:2015-06-05

前言

消费者在购买智能手机的时候,屏幕显示性能的好坏,往往是关注的重点,但是,通常只是关注屏幕的大小、分辨率,反而容易忽略屏幕本身的发光性能。其实在现 阶段,智能手机屏幕的各大供应商在屏幕的尺寸、分辨率等这些表面参数上,已经高度同质化,而屏幕的对比度、色域及Gamma等真正影响屏幕显示效果的但是 消费者们又不易看到的这些参数上,不同品牌间还是存在较大差异的,这也就成为了不同品牌智能手机间性能、质量、价格差异的关键要素。

GAMMA检测的重要性

智能手机的便携性,注定需要使用电池,而电池性能的发展特别是电量的延续上,在智能手机爆发性增长的几年间却并不是那么迅速,因此,如何平衡电池的电量和 屏幕发光性能之间的关系,成为前期研发时的重点;其次,早先评测电视或显示器时用到的标准信号源等辅助设备,在手机上也派不上用场了,除了没有标准接口 外,用到什么样的标准画面来评测也一直都是各执一词。

方案

APP在手机行业的广泛应用,给了我们以启发,下面我们就来介绍一下这套可以快速精确地测量Gamma曲线的解决方案。



我们整个测试系统是由一套柯尼卡美能达色彩分析仪CA-310及APP构成,另外,自备电脑和WIFI环境(见图1)。运行时,按如下步骤进行:

探头连接至CA-310主机è使用USB数据线将PC与CA-310主机连接è将GAMMA检测用APP软件分别安装至手机(APK)与PC端è被检测手机与PC连接至同一局域网(WIFI)è运行手机、PC端程序è开始测量。



图1.系统构成图


实测

当设备正确连接,并点击“测量”按键后,PC端软件将会自动控制被测手机进行色彩与亮度变化。于此同时,每一次屏幕变化后的数据将会由CA-310进行采集,并由PC端程序记录。软件提供了测试阶数与测试速度的选择,256阶R\G\B\W检测短可在2分钟内完成。
 



接下去,我们来看一下笔者在使用市面上常见的一些手机进行测试后的结果:


FAQ

为什么测GAMMA? ——操作繁琐但必须的参数

因为这是传统检测方式中为繁琐的,但又是必须的一个参数。我们以过去传统方式为例,一测一录,W、R、G、B四个颜色画面,每个颜色256阶,以每一个 画面每一阶2秒测量时间计算,不计画面调节变化以及记录数据的时间,整个GAMMA检测就需要约半个多小时,再加上数据记录并绘制曲线,整个流程可能需要 花费几个小时,由此可见其过程及其复杂。因此,我们现在就需要一个方案来快速实现Gamma测量。

为什么选择CA-310? ——高精度高效率

因为需要有一台仪器可以既精确又快速地测量光学参数如亮度、色度,才能实现上述功能,达到我们的目的。而CA-310快20次/秒的测量速度,远远超越 了市面上常规的仪器,而且,CA-310采用了柯尼卡美能达的光学科技,使传统的滤镜型测色计可以达到非常高的测量精度。另外,柯尼卡美能达这个品牌 在业内的知名度非常之高,几乎所有FPD的品牌,都在有在使用其品牌下的一些光学测试设备,并一直至今。

为什么选择APP模式?——无需专业知识,新手即可操作

使用软件界面模式的好处就是简单易懂,检测人员无需相关专业知识即可操作,常规测量一键即可完成,且测试数据可被保存为CSV格式文档,供后续调用查看。 此外,相较传统的手工测量与数据记录,该软件可以实现高效快速的全自动信号切换、仪器测量、数据录入与数据分析制图,排除了测量中的人为误差。

 

结论——完成了以往不可能的任务

由以上的详细介绍结合实际案例测试可以看出,使用软件结合测试仪器进行Gamma测试并分析的方法是可行的,而且是非常有效率并保证精度的。此系统配备方 便,运行稳定,可以提高研发工程师在日常工作中的效率,完成在以往看来几乎是不可能短期时间内完成的Gamma测试任务。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次