处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

俄罗斯28nm处理器来袭,中国市场准备接招吧

俄罗斯28nm处理器来袭,中国市场准备接招吧
来源:快科技 时间:2015-05-27

俄罗斯的无工厂半导体企业“Baikal Electronics”(贝尔加电子)今天正式发布了其首款商用微处理器,命名为“Baikal-T1”(贝加尔T1)。去年就曾有传闻 说,Baikal Electronics正在开发一系列基于ARM Cortex-A57架构的微处理器,多有八个CPU核心,主频2GHz。

 

不过,这次发布的Baikal-T1采用的却是很少见的MIPS架构,确切地说是MIPS Warrior P5600。


这是Imagination收购了MIPS之后的首款产品,2013年10月份就已经发布,32位超标量、多发射、乱序执行架构,16级流水线,支持完全硬件虚拟化、128位SIMD指令集、40位XPA扩展物理寻址、高级安全等特性。


Baikal-T1使用台积电28nm工艺制造,是俄罗斯半导体行业首次引入该先进工艺,封装尺寸25×25毫米。

 

 

这颗SoC集成了两个1.2GHz CPU核心、2MB二级缓存、DDR3-1600内存控制器、I/O控制器,输入输出可提供四条PCI-E 3.0、USB 2.0、两个SATA 6Gbps、一个10Gb和两个1Gb以太网。


它的功耗不足5W,可用于无风扇系统,主要面向打印机、复印机、Wi-Fi接入点、交通管理系统等设备。


Baikal-T1将于6月1日起供货,计划销往德国、以色列、中国、巴西、阿根廷和阿联酋等国。


俄罗斯本土的Stankoprom已经基于该处理器设计了“资源-30”数控系统,可取代人工车床,下半年还会用于手机、路由器。


另据BB报道称,Baikal Electronics为这款处理器的研发投入了15亿卢布,约合人民币1.85亿元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次