处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

二次设备信号干扰的预防

二次设备信号干扰的预防
来源:互联网 时间:2015-05-25
1.干扰的来源

复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头。电气设备有时直接或间接地受到外部影响,如焊接作业的电火花、设备操作过电压、大气环境过电压、无线对讲设备 高频电波、大容量电机和开关设备等。又如35kV以上升压站隔离开关分合操作以及直供馈线停投操作;电力系统接地故障时,工频故障电流流入接地网上不同两 点间将呈现较大电位差;恶劣天气雷击等外部干扰。有时也受到内部电气设备本身产生的干扰,如机端励磁或硅整流励磁系统、输出高次谐波对转子保护等的干扰; 电压波动、系统多点接地电位差,(无蓄电池的)变电站继电保护电源滤波不好,或浮充电供电品质差等的内部干扰。

由于电磁干扰方式不同,又可将其称作辐射干扰。比如,在电气设备四周进行焊接作业、无线对讲机联系、高压试验等形成电磁场,直接对设备产生的干扰。另外, 由于设备布局、布线不合理,相邻或相连设备之间存在有电容、电感或者绝缘薄弱漏电的耦合型干扰等。实践经验证实,仅有1V、2V;干扰信号与测量信号叠加 起来使测量装置大幅偏离实际值的差模干扰等,这些都应重点防范。

2.预防及抑制措施

隔离措施:例如采用光电耦合器,使电器测量的开关信号在电器上完全隔离,可实现地电位的隔离,对抑制共模干扰较为有效;采用隔离变压器,如电压、电流、直 流逆变电源、引线保护等,避免将电信线与电力线放在同一根电缆线中,将信号电缆、控制电缆、电力电缆分层敷设;避免测量回路与强电回路采用同一接地线等。

采取屏蔽:电场屏蔽,良导体制成的法拉第笼接地良好,以保证零电位,阻止屏蔽设备外的电场进入屏蔽体内部。磁场屏蔽,在低频段要采用导磁材料较好的硅钢等 金属作为屏蔽体,使干扰磁场的磁力线沿磁阻较小的屏蔽层通过,以减少干扰磁场穿入屏蔽体内;在高频段采用上述两种屏蔽方式,利用屏蔽体阻止高频电磁场在空 间的传播;利用金属导体对电磁波的反射衰减和吸收衰减,当电磁波射入金属屏蔽层时,由于波阻抗的不同,一部分被反射,另一部分在金属屏蔽层形成涡流而损 失,即吸收损耗。如采用带有铠装铅包屏蔽层的控制电缆,其屏蔽层在升压站和控制室两端可靠接地,可以有效地削减地电位升高对仪表和继电保护装置的干扰;电 缆有中间过渡或中继连接时,要处理好屏蔽层的连续性;不要认为信号电缆是低压设备,而忽视其绝缘状态,要保证测量电缆有良好的绝缘层和干燥环境;测量回路 的二次插件的屏蔽层,要在保护屏处可靠接地;禁止用电缆芯线两端接地,作为抗干扰措施。

接地:例如电压互感器二次中性点的接地,与电流互感器二次电流回路的接地,宜选择在控制室接地;高频保护的二次电压电缆回路的接地点,与一次接地线的接地 点有3~5m的距离,有时要用多根导线接地;继电保护的交流电压、交流电流和直流进线,有时为消除高频干扰,在进入测量装置前先经电容接地,经过抗干扰 后,引入装置的走线还应远离直流操作电源线及高频回路的导线,不要习惯性地将同一方向的进线捆绑在一起。

其他措施:对继电保护的测量继电器,要进行1MHz脉冲群干扰试验、静电放电试验(一般选8kV试验电压)、辐射电磁场快速瞬变干扰试验;对有可能在继电 保护装置四周使用对讲机的场所,进行无线电信号干扰试验,否则在其四周禁止使用无线对讲机或改进屏蔽措施;敷设二次电缆要选好位置,尽量远离高压母线和避 免与之平行,尽量远离电容式电压互感器等电容设备,动力电缆与控制电缆不要放在同一电缆层架,信号电压较弱的电缆,尤其要远离电力或信号电压较强的电缆, 合理布置和安排电缆走向,以减少和消除寄生电压的干扰;提高设备自身的抗干扰性能,采用性能可靠的滤波装置,使整流后的输出电压波纹系数小于5%;加强接 地铜排的维护保养。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次