处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

戴尔入门级存储力作—Dell Storage SCv2000

戴尔入门级存储力作—Dell Storage SCv2000
来源:EEFOCUS 时间:2015-05-18

随着互联网+时代的快速到来,当前中小企业用户主要考虑的问题是,如何通过IT实现创新,以及如何通过IT为业务提供快速响应以及稳定的支撑。过去传统中低端存储对企业级功能和性能的要求并不高,但是这已成为过去。新一代入门级存储也要求具备企业级存储的性能,从而帮助中小企业通过应用多元化、虚拟化、云计算来实现以小博大,以及通过速度挑战规模。

 

根据中桥2015年调研数据显示(图1),中小企业用户比企业级用户更看重于存储的性价比,同时,在存储的性能方面,中小企业用户与企业级用户一样,认为存储性能的高低将直接影响着其业务的连续性和未来发展。由此可以看出,当前,中小企业用户在选择存储时更亲睐于选择一款高性价比的企业级存储。

 


图1. 用户新增存储采购的主要考虑因素



2015年5月13日,戴尔隆重推出了SC系列家族的成员——Dell Storage SCv2000,是一款针对于中小企业和远程站点、分支站点的高端存储。这位拥有“小身材,大智慧”的新一代入门级存储,不仅拥有着一流的功能、性能和数据保护,同时,它还将企业级存储扩展至入门级部署。除此之外,SCv2000还应用到了戴尔具有创新性的流动数据架构4.0,实现用户的弹性云资源管理、高效大数据分析以及化经济性投资回报,从而确保了戴尔入门级存储SCv2000具备企业级架构。

 

戴尔存储产品管理执行总监Travis Vigil先生称,戴尔存储SCv2000系列中的“v”代表“价值”,即戴尔意在通过SCv2000系列的企业级存储为用户带来更优于其他入门级存储的价值和解决方案。戴尔存储SCv2000系列沿承了戴尔SC系列(戴尔Compellent 系列)的能够满足各种场景需求的强大特性:自动优化的效率,全虚拟化的架构,广泛集成以及端到端管理。

 

 

除此之外,SCv2000系列还拥有其大量独到的、其他入门级存储所不能比拟的特性:

  • 高性价比:SCv2000系列可以在2U存储内实现高达85K的IOPs,同时,结合它的精简配置功能和支持原生数据分层功能,为用户提供了一款高性能、低价格的完美选择。
  • 安全可靠:SCv2000系列可以为用户提供真正的本地CDP,高达2000个数据回放点;除此之外,它还提供多达500个精简复制的远程数据保护,有效降低用户的带宽与管理成本。
  • 灵活扩展:SCv2000系列为用户提供了多种扩展选择,可扩展至84个3.5英寸或2.5英寸双控制器;此外,它还支持跨不同SC系列的数据迁移,即可以将数据从SCv2000迁移至SCv4000,再迁移至SCv8000.
  • 统一管理:通过Enterprise Manager可以实现对SC系列的统一且简化的管理。Enterprise Manager可以通过统一的界面对多台系统开展管理,这不仅能够降低用户的存储成本,同时,还可以优化灾难恢复,为用户带来更为简化的管理体验。

 



在新经济、新业态的市场环境下,很多中小企业都在快速的跳跃式的增长,在这种情况下,SCv2000作为Compellent产品家族之一,不仅具备企业级存储的性能,而且它能够与Compellent家族中的任何一款产品实现异地容灾,形成一个跨站点的资源池。换而言之,在业务发展的过程中,中小企业未来可以把SCv2000作为业务连续性和容灾的一种选择,或是将其用于远程站点和分支站点。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次