处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

射频电感器——模式线圈及线圈产品的比较

射频电感器——模式线圈及线圈产品的比较
来源:52rd 时间:2015-04-23

本文介绍线圈模式及线圈产品的比较。

 

※村田将适用于射频电路的电感器称为“射频电感”、“RF电感”。

 

为什么使用片状电感器?

只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。

 

理由1. 节省空间

按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。

 

而片状电感是立体构成,因此比电路基板上的图形电感节省空间。

 

※尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。

 

 

理由2. 微调简单

进行阻抗匹配时,有时为了调整,要多次改变电感值。

 

要想改变图形电感的电感值,通常必须改变电路板,因此难以调整。

 

而片状电感的电感值分得很细,因此可以通过更换元件来调整匹配。

 

 

理由3. 保证特性

按电路基板上的图形构成电感时,由于电路板材料特性的标准离差、加工精度的标准离差,电感特性也有标准离差。

 

片状电感在出厂时进行了全数电感分选,使电感值的标准离差控制在一定范围内。因此,能够有助于制造性能稳定的机器。

 


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次