处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体(ST)在2015年CCBN上展出完整的DOCSIS和C-DOCSIS 3.0系列解决方案

意法半导体(ST)在2015年CCBN上展出完整的DOCSIS和C-DOCSIS 3.0系列解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-03-26

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)将在2015年中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上展出技术成熟且性能优异的DOCSIS 3.0[有线电缆数据服务接口规范(DOCSIS, Data Over Cable Service Interface Specifications)是北美有线电视服务提供商及相关设备供应商所采用的主要的有线调制解调器标准,相同的标准在欧洲叫做 EuroDOCSIS,在中国叫做C-DOCSIS。]解决方案。CCBN展是亚太地区的广播技术设备展览会,本届展会将于2015年3月26日-28日在中国北京召开。

各种特性证明,DOCSIS是一项可靠且成功的本地定制技术,中国以及全球有线电视网络运营商都可通过这项技术向全球用户提供丰富多彩的多媒体娱乐内容和服务。终端用户对网络视频、多屏电视和超高清视频等新型服务的需求,推动运营商引入DOCSIS 3.0和C-DOCSIS 3.0技术,部署带宽更大的有线电视网络。

意法半导体为C-DOCSIS 3.0市场提供高集成度的Alicante系列网关系统芯片(SoC),该系列共有STiD125/127/128三款产品,具有通过CableLabs认证的DOCSIS 3.0系统芯片的各种配置。

同洲电子海外销售部总经理王武家表示:“作为中国的机顶盒和有线调制解调器(Cable Modems)制造商之一,我们认为消费者对更高数据传输速度的要求将会给运营商带来发展机会,进而推动有线数据服务升级到 DOCSIS 3.0、C-DOCSIS 3.0以及更高标准。结合意法半导体的技术和同洲的经验,我们认为这是DOCSIS 3.0在全球发展的良机。”

九州电子科技股份有限公司首席技术官杨战兵表示:“九洲在国内以及出口海外的机顶盒市场有17年的经验,我们认为有线网络升级到高性能的DOCSIS 3.0宽带网是一个令市场期待的商机,意法半导体的技术及支持服务帮助网络升级更加高效。”

意法半导体事业部副总裁兼消费电子产品部总经理Philippe Notton表示:“今天中国的有线电视市场正在发生一场巨变。随着有线终端应用软件功能日益丰富,用户对数据速率需求越来越高,这一趋势推动有线数据网络升级到C-DOCSIS 3.0宽带网。我们为有线网络运营商提供高能效、低功耗的DOCSIS 3.0/C-DOCSIS解决方案,推动有线网络从DOCSIS 2.0过渡到3.0/C-DOCSIS。”

意法半导体可量产的有线调制解调器、有线数据网关和互动机顶盒一系列参考设计,可以帮助合作伙伴更快地进入市场。

意法半导体即将在CCNB上展出如下产品和解决方案:

Alicante网关服务器和Cannes机顶盒客户机通过MoCA 2.0/Wi-Fi 802.11ac相连,让参观者亲身体验在家中多房间、多屏观看超高清视频的生活方式;

高速网关(High-Speed Gateway)

根据IHS在2014年2月发布的调查报告显示[Cable Players with DOCSIS 3.0 Square Off Against Telcos and Broadband Fiber, IHS (https://technology.ihs.com/491866/)],预计到2016年,新出厂的有线宽带客户端设备(CPE, Customer Premises Equipment)将100%满足DOCSIS 3.x规范要求。

在2015年3月26-28日的中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)期间,意法半导体将举行专场展示会,重点展示Alicante系列产品。同时,意法半导体将在北京国际展览中心的公众展示会3号馆第3306号展台展出其它技术产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次