处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera发布第10代FPGA的30-Amp集成数字DC-DC转换器EM1130

Altera发布第10代FPGA的30-Amp集成数字DC-DC转换器EM1130
来源:EEFOCUS 时间:2015-03-13

Altera公司在其越来越多的FPGA Enpirion电源解决方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降压转换器。30-amp EM1130是集成数字DC-DC降压转换器系列的款产品,为Altera的第10代FPGA提供电源管理功能,特别是Arria 10和Stratix 10 FPGA内核以及收发器电源轨。自Altera于2013年成功收购Enpirion公司电源IC之后,EM1130数字电源管理器件是Altera努力为可编程逻辑市场提供电源解决方案的一个里程碑。

Altera业务部资深副总裁兼总经理Jeff Waters说:“通过这一创新,我们将为高端系列产品提供集成电源管理。我们非常高兴看到过去18月中收购了Enpirion后的不断发展,电源和业界的FPGA平台紧密结合,希望客户能够继续从中受益。”

Altera DC/DC转换器简介

Altera的DC/DC转换器实现了高密度、高性能、使用方便的电源解决方案。为帮助节省电路板空间,同时满足严格的功率预算,Altera DC/DC转换器提供了简洁的负载点解决方案。Altera DC/DC转换器提供增强小型封装,具有较高的开关频率,其集成电感减小了解决方案的大小。低接通电阻集成MOSFET、严格的输出电压调节精度,以及先进的特性,这些使得Altera DC/DC转换器能够为业界先进的FPGA供电。


EM1130 DC-DC转换器简介

EM1130的引脚布局密度是业界的,提供严格的高输出稳压和快速瞬时响应功能。这些特性支持基于FPGA的系统满足严格的性能、功耗预算和解决方案大小要求。PMBus为Altera SmartVID技术提供接口,支持转换器为Arria 10和Stratix 10 FPGA提供较低的电压(VCC),显著降低了功耗,同时保持了某一器件速率等级的性能不变。此外,PMBus接口支持EM1130与系统进行通信,能够远程测量电流、电压和温度等关键参数。

EM1130显著的优点包括:

比同类型其他模组小50%,效率提高2-4%,帮助客户提高了系统性能。

远程测量精度提高了30至50%(电流和电压测量),使得客户扩展了系统的性能范围。

自适应控制技术,减少了外部补偿元器件,自动进行调整,不论工作条件怎样变化,都能够提供鲁棒的解决方案。

使用方便的图形用户界面(GUI),简化了编程,因此,设计工程师能够快速实现解决方案。

Altera电源业务部总经理Mark Davidson说:“在性能关键的应用中,系统规划和设计人员需要尽早规划电源的使用,以便实现系统性能,同时降低能耗和热负载。做到这些后,不但 Altera的客户极大的降低了拥有成本,而且我们客户的终客户也是如此。作为更智能系统的一个构建模块,EM1130体系结构支持FPGA、系统电源以及客户应用的其他部分进行通信,实现了灵活的配置,以很低的风险将产品尽快推向市场。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次