处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PSoC 4 BLE迎接物联网和可穿戴设备低功耗无线设计挑战

PSoC 4 BLE迎接物联网和可穿戴设备低功耗无线设计挑战
来源:微波射频网 时间:2015-03-06

对于遍地开花的可穿戴设备和物联网(IoT)产品来说,什么样的无线技术是产品真正需要的?工程师在设计时又面临着哪 些挑战?调查显示,工程师主要面临三大设计难题:首先,设计基于传感器的无线IoT系统比较困难。当设计基于传感器的无线系统时,工程师需要使用多个IC 供应商提供的设计工具,同时,无线规范要求复杂的固件开发,射频电路板的设计也比较复杂;第二,基于传感器的系统要求使用传感器AF E、数字控制逻辑、BL E射频及MCU,且复杂的用户界面要求额外的触摸或显示屏IC,这些基于多个IC的系统会增加BOM成本;第三,无线系统通常使用纽扣电池运行,为了优化 系统电源,需要实现优化的低功耗系统。

赛普拉斯半导体公司(Cypress) 的单芯片低功耗蓝牙解决方案,在集成度、简化设计方面都独具优势。全新的PSoC 4 BLE可编程片上系统基于Cypress 15年历史之久的PSoC可编程嵌入式设计平台本身可编程的灵活性,加之ARM Cortex-M0的高性价比处理器架构,如今再加上低功耗蓝牙(BLE)射频,实现了高度的集成性和易用性。

Cypress PSoC 4 BLE架构

Cypress 低功耗蓝牙解决方案拥有智能蓝牙射频、一个具有超低功耗模式的高性能32位 ARM Cortex-M0内核、可编程模拟模块,以及CapSense电容式触摸感应功能等。这些技术组合在一起,可为智能蓝牙产品提供高系统价值、更长的电池 寿命、可定制化的感应能力,以及漂亮直观的用户界面。

PSoC 4 BLE集成的可编程AFE包括四个运算放大器(可配置为PGA、比较器、滤波器等)、1个12位分辨率和1Msps采样率的SAR2 ADC;可编程的数字逻辑包括4个通用数字模块(UDB)、4个可配置TCPWM3模块、2个可配置的串行通信模块(SCB);以及CapSense触摸 感应界面,其内置的Cypress SmartSense自动调校算法可识别两指手势,并且完全不需要手动调校(见图)。


从三方面简化系统设计

除 了高集成度,Cypress产品营销经理王冬刚表示,PSoC 4 BLE单芯片解决方案的价值在于对系统设计工作的简化。这主要体现在三方面:简化了BLE协议栈和配置文件的配置;通过集成Balun电路,简化了射 频电路板设计;在PSoCCreator中实现了完整的系统设计,简化了整体设计流程。

PSoC 4 BLE除了集成蓝牙物理层与链路层外,还集成蓝牙可编程片上射频系统(PR oC),以及蓝牙射频所需的双P滤波的Balun电路,这个电路的功能是将差分射频信号转化成单端信号或相反的信号,与天线匹配。单芯片集成了Balun 电路后,使得蓝牙射频的设计更简单,外部只需要一个电容和一个电感即可,而市场上目前主流的方案外部差不多需要7个或者9个器件。王冬刚强调,外部元器件 数量的减少不仅使成本降低、PCB面积减小,同时也大大简化了系统设计,提高量产良率。PSoC 4 BLE作为一个高度集成的单芯片解决方案,能够降低IoT和可穿戴设备的设计门槛,可用于定制化IoT应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿 戴智能设备。

已获蓝牙技术联盟认证

目前,Cypress的高集成度单芯片低功耗 蓝牙解决方案已获得蓝牙认证。蓝牙技术联盟(The Bluetooth Special InterestGroup)向其授予证书,这意味着PSoC4BLE可编程片上系统及PRoC BLE可编程片上射频系统解决方案中所使用的链路层元件、蓝牙低功耗协议栈及射频物理层(RF PHY)通过了4.1版规范的认证。此外,该解决方案的芯片级封装(CSP)和方形扁平无引脚(QFN)封装也获得了蓝牙4.1的认证。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次