处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM:现有处理器已可对应8K像素应用

ARM:现有处理器已可对应8K像素应用
来源:经济日报 时间:2015-02-11

OFweek电子工程网讯 针对满足行动运算到伺服器等级运算,以及对应影像应用、游戏体验的超高画质与显示等使用需求,ARM在上周宣布推出因应前瞻市场需求的全新 Cortex-A72处理器架构设计,以及显示效能更高的Mali-T880,同时也因应CPU、GPU与记忆体等元件间资料传输频宽增加推出 CoreLink CCI-500互联汇流排设计,藉此满足未来市场更高的运算需求。

而针对目前市场普遍在行动装置导入4K画质使用体验,ARM方面表示其实旗下GPU很早便已对应4K显示输出,同时强调目前已可藉由多核心组态方式满足8K画质输出使用需求。

ARM近日在台针对上周甫揭晓的全新Cortex-A72处理器架构设计,以及显示效能更高的Mali-T880等因应前瞻市场需求打造的全新IP设计进行解说,藉此满足行动装置、笔电产品,乃至于伺服器规模市场应用对于运算需求越来越高的发展趋势。

同时,除透过本身效能表现达成相对节电效果,在配合既有big.LITTLE大小核技术整合之下,也能更具体发挥效能、省电兼具需求。例如Cortex A-72架构处理器约可发挥Cortex-A15约3.5倍效能,同时在相同电池功耗约可相对达成75%节电效果,若以big.LITTLE大小核架构配置 (配合Cortex-A53),更可进一步节省40%-60%电力。

对于旗下处理器技术应用发展,ARM将持续朝向不同以往的行动运算体验、更高画素应用发展,同时维护使用者隐私安全。而与合作夥伴共同发展部分,ARM表示何种架构采用什么规格的制程技术,主要由合作夥伴针对市场需求、产品功耗及制作成本等考量决定,本身并未对此做规范限制,不过针对前瞻技术发展应用部份,仍会与合作夥伴携手各类制程技术导入,例如此次 Cortex-A72处理器架构便与台积电携手16nm FinFET制程技术。

至于在Cortex-A72处理器架构是否进一步扩大涉足笔电等PC市场应用,ARM方面表示主要还是看合作夥伴如何应用此类设计,但确定针对接下来的伺服器应用发展部份,Cortex-A72架构确实也将成为重要角色。在此次活动中,ARM也透露将在今年上半年揭晓更多涉足伺服器市场发展的策略布局。

而因应越来越多4K高画质应用推出更高阶的Mali-T880 GPU,是否代表预期4K x 8K等更高画质应用市场很快来到,ARM方面表示目前无法对此做任何预测,但强调目前旗下处理器藉由多核心组态方式,其实已经可实现对应8K以上画质输出需求,同时认为当市场准备进入8K画质应用阶段时,相关硬体应该都会已经具足。