处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美高森美和意法半导体合作开发用于创新家庭自动化解决方案的世界级物联网解决方案

美高森美和意法半导体合作开发用于创新家庭自动化解决方案的世界级物联网解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-01-26

致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布与意法半导体公司(STMicroelectronics)合作,开发一款使用美高森美创新PLC线路驱动器的新型电动汽车充电器解决方案,这是为开发物联网解决方案的系统架构师和设计人员而设计的数款解决方案之一。中国台湾大同公司(Tatung)的电动汽车供电设备 (MEVSE)模块是这次合作首个的成果,该模块产品具有汽车到电网(Vehicle-to-grid Communication, V2G)通信功能和支持广泛的网络和应用协议,使用美高森美Le87501 PLC线路驱动器和意法半导体的ST2100 STreamPlug系统级芯片(SoC)器件,以及一个基于状态机事件驱动(SMED)的新型专有数字电源控制器,並且备有OpenV2G软件堆栈支持。

美高森美Le87501 PLC驱动器基于美高森美专有的高速、高电压双级工艺技术,与目前使用的技术相比,能够实现显著的性能提升和成本节省。美高森美的业界器件获得意法半导体选择用于其新近发布的ST2100 STreamPlug SoC产品的参考设计,该产品用于要求高集成度和高计算性能的应用,比如用户家庭区域网(HAN)、工业和智能电网应用。

美高森美营销和应用总监Shahin Sadeghi表示:“美高森美的高性能线路驱动器与意法半导体的STreamPlug SoC相结合,提供了世界级物联网整体解决方案,实现更快的创新电源管理系统开发。”

这是美高森美和意法半导体针对物联网应用的首次合作。市场研究机构IDC指出,全球物联网技术和服务支出产生的收入将于2020年达到8.9万亿美元,年均复合增长率(CAGR)达到7.9%,美高森美和意法半导体通过使用美高森美用于指令和控制以及音频感测的Timberwolf音频处理器来实现更多功能。Timberwolf DSP平台充分利用美高森美在语音通信方面的丰富专有技术和领导地位,进入要求语音清晰、无噪音、无回声的新兴免手持应用的领域。

意法半导体的ST2100 STreamPlug是全球首个智能网关SoC器件,它结合了一个高性能处理子系统、电力线通信(power line communication, PLC)、安全性和外设功能,支持使用HomePlug AV和HomePlug Green PHY等流行的有线和无线标准的混合网络。STreamPlug SoC还集成了PLC调制解调器和模拟前端。

意法半导体工业和电源转换部特别任务总监Oleg Logvinov表示:“基于ST2100的平台是为了实现工业物联网应用而开发的,这款平台获得美高森美和大同公司用于包括电动汽车充电和智能家居的新兴应用和市场,清楚表明了它的市场价值。”

关于Le87501线路驱动器

Le87501是设计用于HomePlug Alliance HPAV2系统的单一通道线路驱动器产品,在启用时可以设置为全部、90%或80%电源运作。Le87501具有出色的性能,能够通过合适的变压器来驱动从100ohm至12ohm的线路电阻。此外,Le87501具有强制驱动器进入长期睡眠模式的待机状态。

特性:

·小型16引脚、4x4mm QFN封装

·低功率运作

·AB级运作

·启用/禁用控制

·能够驱动从12ohm至100ohm线路电阻

·在86MHz下运作

·符合RoHS标准

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次