处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

无线充电新技术:微软拟利用聚焦光线来充电

无线充电新技术:微软拟利用聚焦光线来充电
来源:雷锋网 时间:2015-01-21

OFweek电子工程网讯:如果你的智能手机在白天就出现了电量耗尽的情况,一般人们都会感到烦恼,大多数人的解决方法就是尝试记住在晚上要为他们的设备充电。即使是这样做,有时也不够人们日常使用,全天充电有时是很有必要的,为此微软研究院已经制定出了一个潜在的解决方案:Auto Charge。

微软研究人员们描述AutoCharge是一种自动定位桌子上的智能手机,并为它们充电的技术。他们制造的原型充电器可以被安装在天花板上,有两个工作模块:一个监测模块,其采用的是微软的Kinect摄像头,可以扫描像智能手机样子的物体;另一个是充电模式,采用了Ultra Fire CREEXM-LT6来聚焦LED光线。


该Auto Charge系统采用了基于图像处理来监测和追踪桌上的智能手机,并自动为智能手机充电。充电器会不断地旋转,直到它检测到一个看起来像智能手机的物体,之后将使用太阳能发电技术所产生的光束为智能手机远程充电。换句话说,就是无需电线。

Auto Charge通过蓝牙或手机上的LED和智能手机建立连接。这确保了当电池充满电以后可以停止充电,以及确保那些大小和形状与智能手机类似的物体不能被充电。该系统在识别到有物体出现在了它和智能手机之间,对充电造成干扰时,还可以在50毫秒内自动关闭。

研究人员指出,目前的智能手机无线充电解决方案表现出了多个问题:

首先,无线充电的电磁辐射比无线通信(例如:Wi-Fi或 3G)要高得多。因此,无线充电对人体的安全性是一个大问题。其结果是,无线充电通常只有在极端情况下才会使用,例如:在外层空间、用于军事目的、或在非常小的范围。现有的智能手机无线充电板实际上是基于电磁感应,这是无线充电的方法之一,并且尽在几厘米范围内才能起作用。

其次,无线充电使用的无线频率要远低于光线的频率,所以很难发射出足够直的无线电波。如果接收装置不够大的话,这将导致能源浪费,并且很难保证它的安全性。使用诸如X 射线这样的高频无线电波可以解决一些问题,但X射线同样是有害的,也可能导致更严重的安全问题。此外,在进行远距离使用时,无线充电的电力传输效率是很低的。


这就是为什么AutoCharge依靠太阳能发电技术的原因,这个技术相比现在的无线充电更加成熟,可以在一条直线上进行电力传输,并且对人体而言也更加安全。虽然AutoCharge现在仍然是一个原型产品,但研究人员声称现在只需几秒钟就能监测到要充电的设备,而且无线充电的速度和现有的有线充电一样快。

研究人员由此得出结论,他们的实验结果表明自动为智能手机充电是可行的。不过,这也绝不是一个简单的解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次