处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

e络盟推出基于飞思卡尔QorIQ LS1021A处理器的塔式系统模块

e络盟推出基于飞思卡尔QorIQ LS1021A处理器的塔式系统模块
来源:EEFOCUS 时间:2015-01-15

e络盟日前宣布供应基于QorIQ LS1021A处理器的飞思卡尔塔式系统模块。LS1021A处理器具备出色的能效和多种功能,它采用1GHz双 ARM Cortex-A7内核, 专门用于更加智能且功能强大的工业连接以及物联网(IoT)网关方案,可实现高达2Gb/s的以太网连接性能。

QorIQ LS1021A塔式系统模块是飞思卡尔模块化塔式系统平台系列的成员,用于对采用新型内核无关Layserscape架构的下一代QorIQ LS1021A多核通信处理器进行快速原型设计与评估。QorIQ LS1021A处理器集成了运行速率高达1GHz的双ARM Cortex A7内核,可为无风扇、小型封装的联网应用提供丰富的集成功能和出色能效。QorIQ系列处理器具备超过5,000CoreMark的性能,并可提供广泛的高速互联及优化外设功能,实现了当前3W以下处理器的巅峰性能。


QorIQ LS1021A塔式系统模块配备大量可用接口,应用广泛,是目前市面上一款将吉比特以太网、双PCIe 2.0控制器、LCD控制器、带集成式PHY的USB 3.0、SD /MMC及SATA3集成到单个SoC当中的通信处理器,可有效降低系统级成本。

此外,QorIQ LS1021A模块还具备卓越的安全性与IP转发功能,可用于各种高性能工业连接及物联网市场,以及802.11ac/n的企业级AP路由器、多协议物联网网关、楼宇/工厂自动化、移动无线路由器及智能能源等应用领域。

e络盟母公司Premier Farnell集团首席技术官沈洪表示:“Freescale QorIQ LS1021A塔式系统模块是实现创新开发的完美平台。其处理器采用的独特内核无关网络架构可帮助开发人员开发新一代物联网、通信及工业连接市场产品,从而缩短开发时间并降低成本。”

QorIQ LS1021A塔式系统模块进一步丰富了e络盟设计中心聚集的2,000多个开发工具资源库。e络盟设计中心可为用户提供业内面的开发工具信息及行业的产品数据资料,包括高清图、原理图及视频等。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22003次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15869次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15825次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14008次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11685次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9283次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9067次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8984次