处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel发布了4个新系列MCU产品

Atmel发布了4个新系列MCU产品
来源:互联网 时间:2015-01-14

Atmel® 公司近日发布了4个新系列产品,均属于其Atmel | SMART™ ARM® Cortex®-M7系列MCU产品。新系列为市场带来了性能的基于Cortex-M7的MCU产品,提供了卓越的内存和连接能力方案,可实现灵活设计,是汽车、物联网和工业联网市场的理想之选。

客户可以调升这些产品的性能并提供SRAM和系统功能,同时保持Cortex-M处理器系列的易用性,并限度提升软件复用性。这些产品内含先进内存架构,高达384KB的多端口SRAM内存容量,其中256KB内存可以配置为紧密耦合的内存区,在300MHz频率下提供零等候状态。新系列产品以其运行在300MHz下4倍于现有 Atmel ARM Cortex-M系列MCU的性能,高至384KB的更大可配置SRAM内存以及带宽更高的外设,为设计者提供适合的连接能力、SRAM与性能组合,适用于工业、联网和汽车设计方案。所有器件均配有高速 OTG连接功能和片内高速USB PHY接口以及512kB、1MB和2MB的闪存密度。

新发布的SAM E70和SAM S70产品拓展了Atmel | SMART 基于ARM Cortex-M的MCU产品系列,是联网和通用工业应用的理想之选,而汽车级的SAM V70和SAM V71产品则是汽车信息娱乐、音频放大器、远程信息处理和头遥测装置和娱乐控制中的理想之选。

Atmel | SMART SAM E和SAM S系列

Atmel的SAM S70系列以ARM Cortex-M7内核为基础,加入浮点运算单元(FPU),扩展了通用型产品系列,可在高达300MHz频率下的运算速度、多达2MB的闪存、双 16KB高速缓存和多至384KB的SRAM状况下工作,并配备广泛多样的外设组合,包括高速USB主设备和设备,加上高速PHY接口,多至8个 UART、I2S、SD/MMC接口,1个CMOS摄像头接口、若干系统控制和模拟接口。

除了涵盖SAM S70系列的功能特色之外,Atmel的SAM E70系列还包含了10/100以太网MAC和双CAN-FD接口,并具备多项先进模拟功能,是联网型应用中的。SAM E70能兼容Atmel SAM4E系列。

Atmel | SMART SAM V系列

符合汽车行业标准的SAM V70和V71系列提供了独特的以太网AVB支持和媒体LB,与Cortex-M7 DSP扩展产品相结合,是联网娱乐和音频应用的 。这一系列产品还提供了CAN 2.0和CAN灵活数据速度控制器,可满足对更高带宽的要求。

Atmel公司高级营销总监Jacko Wilbrink表示:“作为批ARM许可证持有者,我们很高兴成为首批推出ARM Cortex-M7系列MCU产品系列的供应商。我们的Cortex-M7系列产品拓宽了Atmel | SMART 基于Cortex-M的 MCU范围,提供了针对汽车、工业、消费类产品和物联网市场定制的特色组合,为设计者带来了更高一层的性能,同时具备先进的高速 联网能力、高密度芯片载内存和强大的生态系统,满足了设计者的所有需要。我们希望在市场上看到更多采用我们Cortex M7系列产品的应用。”

ARM公司嵌入式市场营销副总裁Richard York表示:“Atmel是2014年10月首发的ARM Cortex-M7处理器的合作伙伴,付运其符合汽车行业标准的系统级芯片乃一重要里程碑, 也证明了这款产品的显著进度。Atmel宽广的基于Cortex-M7 的MPU产品系列提供了高性能、先进联网能力、灵活内存选项以及针对汽车、工业和通用联网市场打造的强劲生态系统。”

生态系统

Atmel正与ARM生态系统合作伙伴密切合作,开发新的Atmel | SMART 基于ARM Cortex-M7 的MCU产品的开发支持工具和RTOS BSP。Atmel Studio、ARM MDK和IAR EWARM均提供了软件开发工具。操作系统支持包括Keil® RTX、Segger embOS、FreeRTOS和Express Logic Thread-X。Atmel软件包内提供了综合全面的外设驱动程序范例组合和开源中间件。功能完备的ATSAMV71-XULT Xplained评估套件为这4个系列提供了支持。此外,汽车系列将配备完整的AUTOSAR支持和以太网AVB堆栈。

供货和定价

Atmel目前正向部分客户发送SAM E70、SAM S70、SAM V70和SAM V71系列样品,并计划将于2015年2月为SAM 70和S70系列普遍发放样品并供应ATSAMV71-XULT Xplained套件。SMA S70定价为1万件量级4.80美元起。Xplained评估板定价125美元。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22003次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15869次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15825次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14008次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11685次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9283次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9070次
9 DS1337U+ 0.28MB 9066次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8984次