处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

爱听歌的人,联发科MT8507处理器为你而来

爱听歌的人,联发科MT8507处理器为你而来
来源:老杳吧 时间:2015-01-12

联发科宣布针对连网音响推出MT8507处理器解决方案,同时率先支援Google线上音乐串流应用架构“Google Cast for audio”,让各类应用此款处理器音响设备能快速与Google Play Music、YouTube、Pandora、Rhapsody、iHeart Radio、TuneIn、Rdio、NPROne等应用服务建立连接,进而简化使用者操作复杂流程。

联发科宣布将加入支援Google Cast for Audio线上音乐串流架构,并且在CES 2015期间宣布推出MT8507处理器解决方案,让应用此款处理器的音响设备能快速与Google Play Music、YouTube、Pandora、Rhapsody、iHeart Radio、TuneIn、Rdio、NPROne等应用服务建立连接,进而简化使用者操作复杂流程。

由于过去藉由蓝牙等方式与音响设备连结,在设定流程往往造成使用者困扰,因此Google在推出Chromecast之后,也进一步提出Google Cast for Audio线上音乐串流架构,让软、硬体能以简单直觉方式建立连线,并且进行内容传递,藉此降低使用者操作上的困难度,实现无缝连结服务与设备的使用需求。

MT8507主要以ARM Cortex-A7核心为主,并且支援以192kHz数位格式播放PCM、FLAC、DSD、APE 等高解析音乐档案,同时支援Dolby TrueHD与DTS Digital Surround编码技术,另外也对应SPDIF IN/OUT & 7.1ch I2S Output、HDMI 1.4标准中的声音回传功能 (Audio Return Channel;ARC)与HDMI 复送器 (HDMI repeater),并且对应USB 2.0、SD记忆卡与MHL输出功能。

此外,MT8507也同时整合16位元单通道DDR3记忆体 (可共用主记忆到512MB),以及具备WoLAN功能的10/100 Ethernet-MAC/PHY控制晶片。

目前MT8507处理器已经进入量产阶段,多家国际品牌厂商已经宣布与联发科、Google合作开发支援Google Cast Ready的音响与喇叭产品,并且预计将在2015年3月陆续上市。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9067次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8985次