处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

慧荣推出业界首款车载IVI级单封装SSD解决方案

慧荣推出业界首款车载IVI级单封装SSD解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-12-25

FerriSSD®为车载信息娱乐系统提供高性能及可靠的非易失性存储保障。

2014年12月23日,台北——在设计及推广用于固态存储设备的NAND闪存控制器方面处于全球领导地位的慧荣科技(Silicon Motion Technology Corporation, 纳斯达克交易代码: SIMO)近日宣布推出其专为车载信息娱乐(IVI)系统设计的汽车级PATA及SATA FerriSSD解决方案。

FerriSSD 解决方案旨在代替以往被广泛应用在车载IVI系统等嵌入式应用中的SATA及PATA硬盘驱动器。由于集成了NAND闪存及慧荣科技业界的控制器并采用小尺寸BGA封装,FerriSSD解决方案与传统的硬盘驱动器相比不仅运行速度更快,且耐用性和可靠性也显著提高。新款车载IVI级FerriSSD 解决方案符合AEC-Q100标准,并支持-40到85摄氏度范围的宽温操作。

慧荣科技产品企划副总段先生(Nelson Duann)表示:“从实时GPS到互联网多媒体内容传输再到智能手机接口,越来越多新技术的融入使得今天的汽车功能配置日益丰富,而这就要求IVI系统的性能和可靠性随之不断提升。我们的FerriSSD是一款性能卓越、高度可靠的存储解决方案,易于部署且不会影响安全性或性能。”

FerriSSD是一款完整的嵌入式存储解决方案,既包含硬件也包含固件以支持各种采用专有技术的业界的功能,其主要特点有:

•智能检测保护功能,拥有自我检测机制,内置温度传感器以有效提高SSD的可靠性和延长其使用寿命

•SSDLifeGuard®健康检测软件及远程固件更新功能,可确保每个驱动器均运行正常及使用的固件

•SLC闪存升级模式和智能型数据重整功能,这两种互补的功能可保障快速的数据访问及高速的持续数据传输s

•快速硬件安全删除功能及全磁盘AES加密,以增强数据保护

•深度睡眠/节能模式,从而降低功耗

•系统级保护,涵盖从电压浪涌到潜在火灾隐患防范等

•每个部件均经过测试,以确保能在-40至85摄氏度范围内工作

•车载IVI符合AEC-Q100标准要求

•16x20x2mm焊球间距1.0毫米,小尺寸BGA封装

•PATA或SATA容量选择高达128GB


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。