处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

RS如何帮助工程师专注高价值设计环节

RS如何帮助工程师专注高价值设计环节
来源:EEWORLD 时间:2014-12-18

随着“创客”概念的不断升级,自主设计正在被越来越多的年轻人视为梦想,而树莓派的设计初衷正是为了普及学生计算机编程教育。

凭借信用卡大小的外形及电脑级的专业功能,树莓派一经推出就在全球范围内迅速积累了大批用户。其基于 ARM 架构设计,使用 Linux 系统,以 SD 卡为硬盘,拥有丰富的扩展接口,无论是视频模拟信号的电视输出接口和 HDMI 高清视频输出接口皆尽在其中,卡片式的主板能够轻松地被定制成各种需要。

作为树莓派的全球分销商兼设计厂商之一,RS 从初就参与到树莓派的生产与营销当中,凭借其庞大且精密的渠道系统,迅速帮助树莓派在全球特别是中国及日本地区提升知名度与影响力。

树莓派基金会创始人 Eben Upton 表示:“树莓派基金会与 RS 的合作绝非偶然,在树莓派计划之初我们就意识到让的零部件经销商参与十分必要。RS 在全球具有90%的业务覆盖率,其强大的下游经销商与合作伙伴网络使我们收获颇多。中国大陆和台湾是树莓派在欧洲以外的市场,我们很乐于看到当地使用者使用树莓派创造出更多有趣的应用。”

RS Components 作为服务于全球工程师的供销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌。集团的运营遍布32个国家,通过互联网、产品目录和贸易柜台为一百多万个客户提供约50万种产品,每日订单发货量超过4.4万件。

集团分销的产品来自2,500家主要供应商,涵盖包括半导体、互连设备、无源器件和机电组、自动化和控制设备、测试和测量、工具以及耗材在内的各项元件。

DesignSpark PCB和DesignSpark Mechanical

作为一家目录分销企业,RS Components又是如何帮助工程师快速完成设计的呢?这就不得不提到RS Components的两款软件——DesignSpark PCB和DesignSpark Mechanical。

DesignSpark PCB早版本推出于2010年7月,2014年11月推出了7.0版本。该软件极大的缩短的工程师的设计时间,在设计阶段为工程师提供更好的支持。

由于其先进的项目设计和生产能力,DesignSpark PCB 受到了业界的广泛认可,目前全球用户数量已超过350,000个,成为人们开源硬件和项目分享与合作的工具。

基于2014年1月发布的版本之上,版的 DesignSpark PCB 简化了向 DesignSpark Mechanical 的导出功能,且具有交互定位(Cross Probe)和自定义快捷方式功能。得益于其加强了的零部件处理功能,设计者可以更加专心于创新与研发,无需耗时将采购信息手工录入零件清单。

另一方面,RS为了工程师能够轻松且直观的实现3D设计,在去年九月份推出了DesignSpark Mechanical。

DesignSpark Mechanical以直接建模技术为基础,通过拉、移、填、联四大基本动作,即能轻松且直观地实现3D设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,大大降低软件学习难度,提升设计效率。

RS亚太区技术营销总监李国豪先生在接受采访时表示:“RS Components对于DesignSpark Mechanical的定位,就是连接一些从来没有CAD经验的工程师跟专业版本3D设计软件,作为一个中间结合点,帮助没有专业CAD、3D设计的工程师通过DesignSpark Mechanical建模方法,尤其是直观建模的方法来检视设计概念。”

配合3D设计软件跟DesignSpark Mechanical软件的互相配合,能够输出一个标准的RDF档案,让电路设计工程师很方便的把设计完的电路变成为一个3D版本的设计图。

RS Components亚太区技术营销总监李国豪

快速原型的设计策略

说到DesignSpark PCB和DesignSpark Mechanical,就不得不提到RS的快速原型的设计策略,这两款软件正是基于这一目的推出的。

在传统的设计流程中,工程师首先要从多个渠道收集产品参数,然后确定达到这些参数所涉及到的技术,还要对产品的可行性做相关的市场调查,如此冗杂的过程,传统方法在如今的制造环境下极不适用。

因此,更加灵活、更高效率、更低成本的设计方法就成为众多企业和工程师追求的目标。其中,快速原型以其“低成本、高效率、可交互”的特点得到了工程师的广泛应用,这也成为分销企业竞逐的焦点。

那么RS又是怎样面对一百万个工程师的社区,怎么样帮助他们降低设计成本的呢?

李国豪先生表示:“如果一个设计师需要花4个月设计一个产品,那么他一年就能设计三个产品。如果我们能够把设计时间缩短的话,一年能够产生出来新的设计在量上会增加,同时也增加他们在市场上的竞争机会。基本上RS的理念,就是找一个方法帮助他们提高自己的生产能力。”

在传统的设计方式中,以电路设计来讲,很多的工程师在设计阶段都会给一个成本的限制。工程师会面对设计软件的费用,在成本上会有很大的限制。既定的每一个设计方案都有一个目标设计板子的大小与规模。

在收集产品资料的时候,也要收集来自于不同代理商的价格,也需要看到哪一家桌板公司能够给予便宜的价格。除了零件的价格之外,还有PCB价格上面的一些考虑。

在这些考虑底下RS有一个革新的模式。现在市场上正在发生的是,PCB电路设计的工程师跟机械设计工程师,尤其是设计外围封装,这两个阶段是同时进行的。

你如果能够减少设计成本的话,把多个概念同时进行,大家做一个原型出来之后比较原型的可行性在那里。而且也可以做一些错误的测试,经过验证之后决定一个平台比较有效率、出来效果比较好的,才把原型的概念做一个量产的决定。

 RS在不同的领域都要提供资源去协作工程师,在PCB的设计上有DesignSpark PCB软件,协助他们去设计自己的电路板。这些电路板可以从零开始来设计,又或者是可以利用一些开源公开的参考方案来做参考。

“除此之外,我们当然有配合一些合作伙伴,像我们也有TraceParts,把整个3D模型库放到他们网站上,让大家可以很容易搜索到,有超过100多万个其他的模型可以很快速的把3D外观设计做出来。” 李国豪说到。

快速原型设计策略,就是让客户除了设计软件之外,再配合代理的系列产品,在工业类或在自动化类的设计上,或者是在电路设计上都可以通过硬件产品参考平台、开发工具,再加上这两套免费的软件获得更好的服务。

RS帮助工程师省掉自己画原理图符号或基本的任务,把时间留给工程师,让工程师的精力放在系统性的设计上,使他们能够更加专注于能够产生高价值的环节。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次