处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iConnectivity采用赛普拉斯的机械按键替代解决方案

iConnectivity采用赛普拉斯的机械按键替代解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-12-16

   该控制器能以光滑可靠的电容式触摸感应控制界面更方便地替代机械按键。

   触摸感应市场赛普拉斯半导体公司日前宣布,专为音乐家开发创新性接口的厂商iConnectivity在其下一代iConnectAUDIO4+多主控音频接口系统中采用赛普拉斯的CapSense® MBR3机械按键替代解决方案。型号为CY8CMBR3108的CapSense机械按键替代(MBR)控制器为iConnectivity提供了直观且易于使用的解决方案,实现了动态可靠的触摸感应用户界面。

   iConnectAUDIO4+可同时支持多个具有音频和乐器数字接口(MIDI)的外设,以及多个计算设备,可让苹果Mac电脑、PC和iOS设备的中的任意两台共享iConnectAUDIO4+的端口,与多个来源的专业级音频进行无缝交互。由于iConnectAUDIO4+前一代产品上按键和旋钮在灵活性和用户交互性方面的不足,iConnectivity决定为其添加电容式触摸感应控制功能。采用了CapSense MBR3解决方案的iConnectivity仍然保持了小巧的外观,同时还降低了BOM成本,并具有顶级的触控性能。

   iConnectivity创始人兼CTO Michael Loh认为:“iConnectivity品牌追求无妥协的质量,赛普拉斯的CapSense MBR3符合我们新的音频接口产品线对性能、尺寸和成本的要求。基于MBR3的触摸感应界面显著提升了iConnectAUDIO4+产品的专业感和功能,为其无与伦比的多平台集成能力锦上添花。”

   赛普拉斯可编程系统事业部执行副总裁Hassane El-Khoury说:“我们很高兴看到iConnectivity为其下一代音频和MIDI接口系统选择了我们的CapSense MBR3解决方案。这一应用证明了我们的CapSense控制器在用可靠的世界级电容感应技术快速方便地替代机械按键方面所具有的能力,该技术的应用范围非常广泛。”

   CY8CMBR3x系列控制器采用了赛普拉斯的SmartSense™自动调校算法,完全不需要手工调校系统。SmartSense自动调校可以自动调整10多个参数,可在系统设计、生产和环境产生变化时实现的触摸感应性能。赛普拉斯的EZ-Click™软件工具可以支持CY8CMBR3x系列的开发,参数的配置、产品的调试,以及生产线上的测试均可通过这款基于GUI的软件实现,而无需开发固件。

   CY8CMBR3x对于很多应用来说都是理想的选择,例如消费电子、汽车、家电、工控、医疗和健身设备等。该系列产品可实现多达16个电容式触控按键,或者在实现8个触控按键的同时驱动8个LED。设计师还可以用这些器件设计多2个拥有30厘米感应距离的接近传感器,实现接近唤醒功能。此外,CY8CMBR3x还具有侧向传感器抑制【Flanking Sensor Suppression (FSS)】功能,在按键间距较小的情况下排除误操作。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次