处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

易于符合MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案

易于符合MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-12-11

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出符合 MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案,并展示在评估电路板 DC2150A 上。MIL-STD-1275D 是美国国防部制定的标准,规定了地面军用车辆所用 28V DC 电源的稳态和瞬态电压特性。当面对 MIL-STD-1275D 中严格规定的浪涌、尖峰和纹波波形时,DC2150A 可将输出电压限制到安全的 44V。就大多数应用而言,要满足该标准就是简单地将 DC2150A 电路放置到容限为 44V 的设备之前。DC2150A 采用浪涌抑制器 IC LTC4366 和 LT4363,可控制串联 N 沟道 MOSFET,与采用笨重的电容器、保险丝、电感器和瞬态电压抑制器的传统并联电路相比,这减小了解决方案的尺寸和成本。

    DC2150A 是为可承受高达 ±250V 的输入瞬态而设计,除了在 ±7V 纹波情况下的可用电流降至 2.8A 外,其他所有情况下都可向负载提供小 4A 的电流。N 沟道 MOSFET 受到保护,通过限流防止输出过载。如果出现持续的过压或过流情况,那么在定时器延迟后,关断电路;该电路在冷却周期后自动地接通。当温度超过 105oC 时,过热保护电路关断 LT4363 控制的 MOSFET。

    DC2150A 有 4 种组装选择 (DC2150A-A 至 DC2150A-D),根据负载电流以及渡过 500ms 时长 100V 峰值浪涌的能力来决定。可选电路板如果去掉不需要的保护功能,可以节省用料清单 (BOM) 成本。仅全功能可选电路板 DC2150A-C 开始供货,价格为每个 150 美元。该解决方案在《Linear Technology Journal of Analog Innovation》 24 卷篇文章“High Voltage Surge Stoppers Ease MIL-STD-1275D Compliance by Replacing Bulky Passive Components”中有详细介绍。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次