处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Microchip提供设计汽车资讯娱乐系统的

Microchip提供设计汽车资讯娱乐系统的
来源:digitimes 时间:2014-12-08

Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新4埠汽车等级的IC USB84604,拓展其USB 2.0 Controller Hub产品线。USB84604 UCH2采用FlexConnect技术,拥有上行埠,支援USB 2.0和USB高速晶片间(HSIC)连接,对于需要大量USB埠和连接的汽车资讯娱乐系统设计来说是理想之选。

Microchip的FlexConnect技术使得埠转向或角色转换更为简易,迎合了消费者对“联网汽车”的需求。USB84604的下行埠能够与上行埠主机端进行互换,将主机性能转换到已连接UCH2的产品,例如智慧型手机或平板电脑,从而使得智慧型手机内部的软体和应用被连入汽车资讯娱乐系统中。

全新Microchip USB2.0 4埠集线器控制器采FlexConnect技术,将智慧型手机与汽车资讯娱乐系统相连结。

IC的HSIC连接结合了Microchip的Inter-Chip Connectivity技术,连接在电路板上的USB84604 UCH2能够使用普遍的USB 2.0协定,大大降低能源消耗,为一般传统USB 2.0实体层收发器所需功耗的七分之一,这种优势在资料转换时尤其明显。

4埠USB84604 UCH2能附在上行埠上作为全速集线器或全/高速集线器。当与高速主机连接时,4个下行埠能够以低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)或高速(480 Mbps)的方式运行。

此外,USB84604 内建的充电器可取代原先的外部充电电路,并提供检测功能可支援下行埠的电池检测和充电,提供高阶电池充电模式如USB-IF电池充电(BC1.2)和Apple。Microchip的UCH2也整合了VariSense和PHYBoost技术,确保在汽车应用里在扰人的电磁干扰(EMI)环境中能具备优异的讯号获取能力和稳定的运行本领。

USB84604可从外部快闪记忆体载入其功能和配置。晶片上单次烧录(OTP)记忆体可被载入配置,而系统管理汇流排(SMBus)从属者介面可以根据客户需求制定USB84604的功能。此介面能够控制数位线和USB线用作内部测试,设定集线器使其在列举时获得理想功能,还可载入客制化硬体来充分实现全新UCH2的特性。

USB84604 UCH2也能够通过多种协定和方式如I2C、SPI、UART和通用型I/O使得各应用间进行无缝通讯,这样一来系统设计师便可将此控制器集线器作为虚拟第五埠。例如,认证晶片若需要在资讯娱乐系统设计中升级,USB84604 UCH2所具备的此项功能便可从人机界面(HMI)移动至中断盒,减少认证过程。

Microchip汽车资讯系统部副总裁Dan Termer表示,近年来汽车制造商开始意识到消费者对汽车内部个人装置之间的无缝通讯需求高涨,USB连接也呈着不断增长的趋势。高度整合的USB84604作为全新一代UCH产品,以其丰富的功能设置协助设计师快速研发出创新型高阶解决方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次