处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

江苏联通在省内率先推出NFC公交地铁应用

江苏联通在省内率先推出NFC公交地铁应用
来源:eefocus 时间:2014-12-05

近期中国联通江苏分公司与南京市民卡有限公司联合推出“沃智汇联通手机钱包”业务,该业务使用手机上的NFC近场通讯功能进行小额支付、乘坐地铁和公交,让南京市民享受到了生活的便利。那么手机钱包到底如何使用?哪些手机支持该功能?带着这些疑问,小编走访了江苏联通相关负责人,并且进行了业务尝鲜体验,希望能给感兴趣的朋友们一些帮助。
  

据了解,并不是所有手机型号都支持NFC功能。现阶段支持体验手机支付业务的机型包括三星S3、S4、S5、NOTE 2、NOTE3,索尼L36h、L39h、XM50h,小米2A、小米3,华为Ascend MT2、MT7等数十款机型,覆盖各大主流品牌,价格也涵盖了高中低档,可以满足不同用户群体的需求,后续还将继续增加更多机型,供用户选择。据介绍,基于NFC功能的公交地铁刷卡在南京地区还是首个推出,苏州等城市也将很快开通。
  

下面小编就找来一部支持NFC功能的手机体验了一番。


地铁及公交刷卡体验

首先需要在联通相关营业厅更换NFC-SIM卡,然后下载“WO支付手机钱包”手机客户端,这样,手机就已经具备了NFC刷卡条件。小编随即在联通营业厅中的南京市民卡充值机上进行充值后,就开始公交地铁的手机支付之旅啦!与平时用市民卡刷卡一样,只需将手机放在刷卡位置,地铁闸机会自动打开并提示通过。偶尔可能有错误提示,经询问可能与手机操作系统版本较低有关。

刷公交乘车更是方便,且灵敏度更高。南京近期已经推出公交地铁换乘优惠措施,在南京乘公用交通工具上下班的小伙伴们可以用同市民卡一样的优惠使用NFC刷卡乘车。另外据市民卡相关负责人解释,用户如果手机遗失,NFC-SIM卡是可以补回来的,但是卡中剩余的用于手机钱包支付的钱是无法找回的,因为该部分充值是不记名的,无法验证是否已经被消费,这点与目前南京市民卡的不记名卡原理相同。所以不建议用户一次性存入过多金额。
  

另外据市民卡相关负责人解释,用户如果手机遗失,NFC-SIM卡是可以补回来的,但是卡中剩余的用于手机钱包支付的钱是无法找回的,因为该部分充值是不记名的,无法验证是否已经被消费,这点与目前南京市民卡的不记名卡原理相同。所以不建议用户一次性存入过多金额。
  

自动售货机快速购物,手机能否实现支付

手机支付是否只能在公交地铁上使用?在其他支持刷卡的场所是否也同样能用联通的NFC手机支付进行支付呢?为了验证以上的疑问,小编准备在地铁站中的自助饮料机上刷卡体验一下。在地铁站中常见的自助饮料机前,只需轻轻点击商品下方的按钮选择购买商品,然后将手机贴近刷卡区域,此时自动售货机会自动扣费并出货,完成商品的购买。整个交易过程非常方便快捷。现阶段还有3折的优惠,小编购买了一瓶标价5元的加多宝,竟然只扣了1.5元钱。

体验总结

目前大家随身携带的各种卡片越来越多,不仅十分麻烦,而且容易遗失。手机与卡片二者结合不仅仅可以节约空间,而且方便快捷。

江苏联通是南京地区首个推出NFC金陵通应用的运营商,小编认为不仅能为南京市民便利出行增添新亮点,而且可以助力加快南京乃至江苏全省移动支付和智慧城市的建设。据了解,目前该业务可在南京联通鼓楼、汉中路2个营业厅以及东大、南大、南航、交通职业技术学校等校园厅办理,联通在年内还计划推出通过手机客户端实现余额查询、充值消费记录查询、空中充值等功能,并且将开通更多网点受理。
  

随着移动互联网及智能手机的迅猛发展,NFC已成为智能手机的标配之选。希望以此为契机,继续在省内其他城市推广手机钱包业务,并不断拓展手机支付在门禁识别、电子票券、优惠促销等其他领域的应用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次