处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大世平推出基于展讯平台的车联网云狗解决方案

大联大世平推出基于展讯平台的车联网云狗解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-12-05

    2014年12月4日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平与技术合作伙伴---广州掇月一起推出基于展讯SC6531的车联网云狗解决方案,以应对潜力无限的车联网市场需求。

    展讯SC6531采用40nm CMOS工艺,是一个具备大量开发工具的成熟并通过验证的平台,并在单芯片SoC上集成了基带、射频收发器、电源管理单元、PSRAM、高品质音频功放、触摸屏及三卡控制器,降低了设计复杂性及开发时间。该平台还集成了多媒体加速器、图形处理器和FPU加速器,可提供卓越的多媒体表现及处理能力。

    在汽车已逐渐成为家庭必备的交通工具的今天,随着物联网概念的兴起,在汽车市场也掀起了“车联网”新潮,这将意味着人与车、车与车、车与路在不久的将来会实现在线互通,打开车联网服务之门。

    结合目前流行的云技术研发而成的电子狗,简称“云狗”。以其便捷的无线升级功能和实时的 GPS 交通预警功能,一跃成为车联网时代的新宠,有望成为新的车载必备终端,其市场潜力不可估量。

图示1-产品照片

图示2-功能框图

功能描述

在线监控:在线监控安装了云狗的车辆所在经纬度、行驶方向和速度。并显示停止时间和逗留时长;

轨迹查看:回放安装了云狗的车辆行动轨迹。可以设定回放的起始时间、终止时间和播放频率;

电子围栏:可以锁定安装云狗的车辆行驶范围,如果车辆进入或跑出划定的范围,将会有通知提醒车主,保证车辆安全;

投诉管理:当车主在使用云狗时发现有错报漏报的现象,可通过“一键投诉”按钮,及时将信息反馈到云后台。
  
重要特征

采用展讯SC6531平台:云狗方案采用的展讯SC6531处理器,内核为ARM 9,主频可达234MHz,是一款高性能、低功耗的平台;

配备SIM电话卡:云狗方案配备中国移动流量卡,信号覆盖好,功能更稳定;

卫星接收定位:云狗方案运用高强度GPS卫星接收模块,保证实时收星,定位功能;

实时更新数据:云狗方案是运用实时更新的数据库,保证的数据播报;

实时定位功能:在工作状态下,后台可以实时掌控云狗地点,并且可在后台地图上显示;

可搭配高感雷达:可搭配高感的ANW雷达来侦测流动测速照相,检测流动测速照相电子眼。


图示3-方案照片

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次