处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星GALAXY S6与S6 Edge概念设计曝光

三星GALAXY S6与S6 Edge概念设计曝光
来源: 新浪手机 时间:2014-11-20
  11月19日上午消息,知名设计师杰梅因·斯密特(Jermaine Smit)日前制作了一段演示视频,展示了三星GALAXY S6与S6 Edge概念设计版本。

  杰梅因·斯密特设计的三星GALAXY S6与S6 Edge包含了黑白两种机身颜色,配备了分辨率为2560×1440像素的2K屏幕,像素密度高达554ppi。采用了2000万像素的后置摄像头,支持OIS光学防抖和4K视频录制,并且配备双LED闪光灯。这两款手机还支持快速充电,可在20分钟内将2980毫安时的电池冲到一半,而充满也只需要65分钟。

  此前有报道称,三星将GALAXY S6的研发代号为“Project Zero”,目前正处于早期研发阶段,或将采用不同于此前三星手机的全新设计。并且有分析师表示,GALAXY S6有望采用双侧曲面屏设计,而已经发布的Note Edge采用的是单侧曲面屏。

  后,需要提醒大家注意的是,视频中的三星GALAXY S6与S6 Edge目前只是概念设计版本,可以让我们在三星下一代旗舰手机发布之前了解一下的设计趋势。(郭靖亮)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次