处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱迪思、Fairchild和Helion Vision宣布推出基于FPGA的图像传感器解决方案

莱迪思、Fairchild和Helion Vision宣布推出基于FPGA的图像传感器解决方案
来源:eefocus 时间:2014-11-19
莱迪思半导体公司—超低功耗、小尺寸客制化解决方案市场的,与Fairchild Imaging以及Helion Vision共同宣布推出新款基于Fairchild Imaging的HWK1910A图像传感器以及Helion Vision的IONOS IP核的图像传感器解决方案。


作为该解决方案的核心,莱迪思 HDR-60视频摄像头开发套件充分利用Fairchild HWK1910A图像传感器、LatticeECP3 FPGA以及Helion Vision的IONOS图像处理流水线。该解决方案提供的微光性能以及单帧高达120dB动态范围@30 fps。其他的安防摄像头往往通过图像堆栈来实现宽动态范围(WDR),这带来了诸多副作用,如图像模糊、帧速率降低以及整合时间减少等。这些问题都可以通过该革命性的解决方案来解决。

“HDR-60解决方案展现了HWK1910A图像传感器的优势,包括超低的读噪声以及内部场景条件下极为宽广的动态范围,”Fairchild Imaging市场和销售总监,Vern Klein表示。“我们很高兴能够成为莱迪思和Helion Vision的合作伙伴,提供来自于Fairchild Imaging的高性能成像技术。”


“我们的HDR-60参考设计使得OEM厂商能够快速评估HWK1910A图像传感器以及开发和推出具备卓越的微光和WDR性能的高清摄像头系统,是安防、监控和智能交通应用的理想选择。”莱迪思半导体,工业和汽车解决方案市场总监Kambiz Khalilian表示。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次