处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI推出快速原型制作套件AD-FMCDAQ2-EBZ

ADI推出快速原型制作套件AD-FMCDAQ2-EBZ
来源:EEWORLD 时间:2014-11-19

    套件包含硬件和软件,采用包括Xilinx® Ultrascale™和Zynq®的FPGA平台,快速地从原型制作转至量产 。

    中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI: NASDAQ)近推出一款快速原型制作套件,其可简化宽动态范围GSPA数据转换器到FPGA(现场可编程门阵列)的连接。 数字和模拟设计人员可以采用快速原型制作套件AD-FMCDAQ2-EBZ,在主要的FPGA平台(包括Xilinx的UltraScale FPGA,以及Zynq用于雷达、仪器仪表、无线电和其它数据采集应用的所有可编程SoC器件)上快速地对高速JEDEC JESD204B SerDes(串行器/解串器)GSPA数据转换器对FPGA接口进行原型制作。 

    Xilinx公司DSP解决方案高级经理Tom Hill表示:“AD-FMCDAQ2-EBZ FMC模块为Xilinx客户提供高达2 GHz的可用模拟带宽以及JESD204B接口,以快速地对各种宽带RF应用进行原型制作,这些应用需要Xilinx UltraScale FPGA和Zynq所有可编程SoC器件的高DSP性能,  因此,Xilinx选择该模块用于我们即将推出的Kintex UltraScale DSP套件。”

    AD-FMCDAQ2-EBZ是采用FMC外形的原型制作系统,用于验证硬件和处理算法,以及快速地从原型制作转至量产,以缩短设计宽带RF信号处理系统的时间并降低风险。 其性能、带宽和集成功能使设计人员可在比以往更宽的带宽范围和拥堵的RF环境中更好地实现信号采集,并且实现业界的动态范围和噪声性能。

    AD-FMCDAQ2-EBZ提供经测试的参考设计,包括超高速数据转换器、驱动放大器、时钟和电源管理IC。 另外附带HDL(硬件描述语言)代码、设备驱动器、眼分析工具,以及ADI在线技术支持社区EngineerZone™的在线支持。

关于AD-FMCDAQ2-EBZ快速原型制作套件
    AD-FMCDAQ2-EBZ快速原型制作套件包括片内双通道、14位、1 GSPS模数转换器AD9680。 该模数转换器进行1 GHz输入转换时,可实现80 dBc无杂散动态范围(SFDR)性能和61.4 dBFS信噪比(SNR),同时每通道总功耗为1.65 W。 

    套件中的DAC是四通道、16位、2.8 GSPS AD9144,其中两个通道可片内访问。 其SFDR为82 dBc,采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。

    AD9523-1低抖动时钟发生器提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,还配有片内PLL、VCO和两个VCO分频器。

报价与供货

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次