处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

西门子变频器新增适用于大功率应用场合的全新模块

西门子变频器新增适用于大功率应用场合的全新模块
来源:eefocus 时间:2014-11-18
• 西门子Sinamics V20变频器新增全新E尺寸模块,其功率为30kW;
• E尺寸模块具有重过载和轻过载的双重模式,可以实现小功率变频器驱动动大电机,有效降低采购成本;
• E尺寸模块适用于风机、水泵、压缩机、输送设备、搅拌机、石材切割等大功率的应用场合。

今天,西门子在“2014中国国际工业博览会”现场发布了Sinamics V20变频器全新E尺寸模块。该模块的功率可达30kW,适用于风机、水泵、压缩机、输送设备、搅拌机、石材切割等大功率应用场合,并具有重过载和轻过载的双重模式,可以实现小功率变频器驱动大电机,有效降低客户的采购成本。

Sinamics V20变频器是西门子于2012年推出的一款适合基本应用的变频器,由西门子中、德、英三国工程师共同设计研发,并在西门子数控(南京)有限公司生产。凭借调试过程快捷、易于操作、稳定可靠及经济高效等优势,面市两年间,Sinamics V20变频器已经成为风机水泵、物料输送类及加工类设备等行业客户对驱动产品的,可以为他们提供简易、经济的驱动解决方案。

此前,Sinamics V20变频器有4种外形尺寸可供选择,功率为15kW。E尺寸模块的推出使Sinamics V20变频器适用的功率提升到30kW。该模块继承Sinamics V20变频器可靠性高、故障率低等特点,结构设计更优化,且发布前在全球多个国家进行应用测试,并得到了一致认可。

“E尺寸模块的推出拓展了西门子Sinamics V20变频器的适用范围,为有大功率需求的客户提供了又一个高性价比的选择。”西门子(中国)有限公司数字化工厂集团运动控制部总经理夏伟中说,“同时这也是西门子运动控制业务在本土化研发、生产方面的又一个成功尝试。西门子将会持续以市场为导向,推出能更好满足客户需求的产品。”

与此同时,西门子根据全球几十个国家和地区客户需求的调研结果,对所有Sinamics V20变频器的软件功能进行了全面的升级。增加了故障数据记录功能,使客户在处理故障报警的时候追踪到故障发生时刻的内部信息,更加清楚故障发生的原因,能够有的放矢地解决技术问题,减少故障处理时间。在新的软件版本中,调试工程师无需做记录,也可以方便地查看自己修改的参数,调试变得更加简单顺手。这些改进使Sinamics V20家族能更好地满足客户的需求。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次