处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

奥地利微电子向模拟IC设计公司宣布2015年服务计划

奥地利微电子向模拟IC设计公司宣布2015年服务计划
来源:EEWORLD 时间:2014-11-18

    晶圆代工服务与芯片尺寸封装的独特组合帮助IC设计公司大幅度降低成本,带来绝佳的灵活性。

   中国,2014年11月17日——业内的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)晶圆代工业务部今日宣布于2015年推出快速、低成本的IC晶圆代工服务,该项目被称为多项目晶圆(MPW)。MPW将不同客户的多种设计需求融入单片晶圆设计中,由于晶圆的制造费用由众多客户均摊,因此该项服务将帮助IC设计公司有效降低生产成本。

    作为 “不仅仅是硅”这一创新理念的延伸,奥地利微电子目前计划在2015年MPW项目中提供WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装)服务,为代工服务用户带来先进的封装技术。MPW服务与芯片级封装的独特组合为晶圆代工客户大幅度降低生产成本,带来绝佳的灵活性。

    奥地利微电子的MPW服务提供0.18µm和0.35µm两个工艺节点的制程。为了提供给客户的模拟半导体工艺技术以及生产服务,奥地利微电子在2015年提供四班0.18um CMOS(C18)工艺MPW班车,同时提供四班的0.18um高压CMOS(H18)工艺MPW班车,0.18um高压COMS工艺支持1.8V、5V、20V及50V电压的器件。同时,奥地利微电子预计于2015年提供14批次与台积电(TSMC)的0.35µm CMOS生产工艺兼容的MPW服务,包括针对汽车和工业应用优化的拥有20V、50V及120V器件和嵌入式闪存IP的 0.35μm 高压CMOS工艺和0.35µm SiGe-BiCMOS工艺。0.35µm SiGe-BiCMOS工艺和0.35高压COMS工艺能够与0.35um CMOS基础工艺有效兼容。这一切共同构成奥地利微电子MPW服务。

    2015年,奥地利微电子将通过与CMP、Europractice、Fraunhofer IIS和Mosis等长期合作企业的合作,实现近150批次MPW服务。中国客户也可以通过奥地利微电子在中国的合作伙伴——MEDs Technologies公司参与该项目。

    为了更好地利用MPW服务,奥地利微电子公司的晶圆代工客户可在指定日期前将完整的GDSII数据发送至奥地利微电子公司。采用普通CMOS工艺的客户通常将在8周左右收到未经测试的封装样品或裸片;采用高电压CMOS、SiGe-BiCMOS以及嵌入式闪存工艺生产的样片将于12周左右递送至客户手中。

    奥地利微电子提供的基于Cadence、Mentor Graphics或Keysight ADS设计环境的hitkit开发套件支持所有工艺的开发设计。该PDK提供完整的标准单元库、外围电路单元库以及通用模拟器件单元库,如比较器、运算放大器、低功率模数转换器以及低功率数模转换器。定制的模拟和射频器件、Assura 和Calibre物理验证规则已集合在PDK中。极度精准的电路仿真模型使复杂的高性能混合信号IC设计也能快速实现。除了标准的晶圆代工服务之外,奥地利微电子还提供先进的模拟IP、存储器(RAM或ROM)设计服务以及陶瓷或塑料封装服务。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。