处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案

大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案
来源:EEWORLD 时间:2014-11-15

    2014年11月13日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon ICL8002G的LED调光室内照明方案。

    大联大品佳代理的英飞凌的ICL8002G的高能效可调光LED驱动系统具备业界一流的能效、精确稳定的PWM调光和高集成度,外围器件少。通过轻松扩展,该方案可支持不同类型的调光,如三端双向可控硅开关调光、1-10V调光以及数字可寻址照明接口(DALI)调光等,是符合LED照明设计要求的灵活选项。优于当前相关规范的要求,可满足未来更加严格的规范要求。

方案简介
    英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,离线式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔离和降压式非隔离架构方案设计。现有12W可调光降压式非隔离演示方案,具有低成本、体积小、高效率、高功率因数等特性。

主要优势特点
• 调光器兼容性高,无闪烁,调光曲线平滑
• 非隔离拓扑设计,输入电压Vs = 120VAC
• 高效率> 85%
• 低方案成本
• 高功率因数> 0.95
• 体积小(12W方案尺寸40x20x25mm)
• 集成完整保护功能
• 高压启动供电及数字式软启动







图示1-方案原理图

原理图部件解析:
• F1(Passive Damper)用于抑制震荡和防止浪涌电流
• R1 & C1(Passive Bleeder) 和R5,Q1(active Bleeder)用于维持调光器处于开通状态在低切相角位时。


图示2-演示板

完成调光器测试一览:

 


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次